This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:建议以下器件型号的任何替代方案(LMC6484AIM/NOPB、LMC7221AIM5/NOPB、TLE2426CDG4和 TLE2426CD)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2425, TLE2426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272737/lmc6484-suggest-any-alternatives-for-the-following-part-numbers-lmc6484aim-nopb-lmc7221aim5-nopb-tle2426cdg4-and-tle2426cd

器件型号:LMC6484
主题中讨论的其他器件:TLE2426、TLE2425

大家好、  

 

请看一下 下面即将停产/LTB 的器件吗?

 

LMC6484AIM/NOPB
LMC7221AIM5/NOPB
TLE2426CDG4
TLE2426CD

我们 在产品应用中使用这些产品、

 

你能建议任何替代方案吗?

此致、

永州市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMC 器件并不是 OBSOLETE、仅管封装。 使用 LMC6484AIMX/NOPB 和 LMC7221AIM5X/NOPB。

    TLE2425MDRG4仍处于运行状态、但它是军用版。 不会替代 P2P;您必须使用普通运算放大器创建虚拟接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对前两个器件的确认、您认为  TLE2425MDRG4仍在供货、我没有询问这款器件。 因此,我们需要 其余两个器件  TLE2426CDG4和 TLE2426CD 的替代器件号。 那么、您能提供一些建议吗?

    此致、

    永州市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLE2425和 TLE2426非常相似;它将是最近的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了使用替代 TLE2425MDRG4之外、您还应考虑单独实现轨分离器、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现 TLE2426CDR 是   TLE2426CDG4和 TLE2426CD 器件的替代器件型号  、不包含任何电路更改。

    那么、您能提供一些建议吗?

    此致、

    永州市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLE2426CDR 与 TLE2426CDG4和 TLE2426CD 是最后可采购的芯片 -请参阅下文。 因此、在 仍 可用时获取它们。