This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701-Q1:应用问题确认

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, TLV1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274310/tlv1701-q1-application-question-confirm

器件型号:TLV1701-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1701TLV1821

您好、团队成员:

我的客户正在审查 TLV1701的最坏情况计算、请帮助审查以下问题。

如何理解输入偏置电流的方向? 我们是否能够理解、Ib 电流会流入比较器?   

如何判断输入偏置电流? 那么、这与输入结构相关呢?

3、如何理解 Vo 规格?

TLV1701是一个集电极开路输出。 输出引脚通过上拉电阻上拉至电源 VCC。 此偏差是否指上拉电源的偏差(与比较器的电源轨相同的电压)? 例如、如果上拉电源为5V、在极端情况下、输出高电平 VOH 可能达到5-0.9=4.1V、而输出低电平 VOL 可能达到0.6V?

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    请记住、轨到轨输入是并联的- PNP 和 NPN 输入对。 因此偏置电流会在 Vcc-1.2V 左右改变方向。 PNP 适用于大部分输入范围、电流从输入端流向接地。 当 NPN 启动时、偏置电流反向。

    如果 V+大于上拉电压、则输出和 V+之间将有高达70nA 的电流流动。 这会限制上拉电阻的最大值。

    如果输出摆幅是问题、请查看 TLV1821。 它具有皮安级偏置电流和更好的 VOL 摆幅。