This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022-Q1:TLV9022QPWRQ1

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9032-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274077/tlv9022-q1-tlv9022qpwrq1

器件型号:TLV9022-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9032-Q1

尊敬的 TI 团队:

我使用比较器 TLV9022QPWRQ1来比较输入正弦波(高达200kHz)与恒定直流信号。 我发现、在达到30kHz 输入正弦波之前、该比较器能够正常工作。 当频率增加到超过30kHz 时、输出电压开始削波至3.3V 以下。输入电压为200kHz 时、输出波形最高仅上升至2V (指数上升至2V)。

注意:比较器 TLV9022QPWRQ1的输出 通过10k 电阻器连接到3.3V。  

请告诉我、TLV9022QPWRQ1比较器是否 可用于200kHz 输入波形、否则请建议最好 采用 TSSOP-8封装且能够高达200kHz 输入正弦波的比较器。

谢谢。

施里特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于开漏输出、上升时间受上拉电阻强度限制。

    您可以更改电阻器(有关对 VOL 的影响、请参阅图6-9)。 但是、如果您不需要电平转换、请使用推挽比较器、如 TLV9032-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的快速响应和建议。

    我尝试将电阻器更改为各种值、例如20k、4.7k 和1k。 使用20k 电阻器时、波形会进一步下降。 然后、我尝试将电阻器更改为4.7K、从而将性能提高到100kHz。 使用1k 电阻器、直至频率达到200kHz、我得到了非常好的效果。

    再次感谢 Clemens。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴克莱门斯能够帮助你解决你的问题 Shritesh。 如果您需要任何其他帮助、请告诉我们。