This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:SMC 的原理图审阅

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273400/ina238-schematic-review-for-smc

器件型号:INA238

大家好、

这很紧急、但您能帮助我们查看随附的示意图吗?

e2e.ti.com/.../INA238_5F00_FOR-TI-REVIEW_5F00_09182023.pdf

SMC 也有以下问题:

 "

1) TI 是否有 i2c 软件狗/软件来读取此部件的电流/功率? 如果是、我将需要为每个四个连接器

2)您可以根据我的应用建议 Rfilter 和 CAP 的值吗?  

 

应用:

输入:12V 或54V

Imax:电压为12V 时电流为60A、电压为54V 时电流为15A (~700W)

 

 

注意:SDA 和 SCL 在另一页中具有4.7K 欧姆的上拉电阻器  

注意:Rsense 为0.5m Ω 额定功率3W 器件

请尽快联系我。 谢谢。

此致、

阿努伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 SMC 添加另一个请求:

    "

    该应用的检测路径(IN-和 IN+)的建议布线宽度是多少?"

    此致、

    阿努伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!  

    关于您的原理图、我唯一要问的问题与分流电阻器有关。 您似乎有2个0.5m Ω 的电阻器并联、这将产生更小的总电阻、您提到分流器为0.5m Ω。 这是故意的吗? 并联2个电阻也可能会引入其他问题、具体取决于电阻值。  

    其他问题:

    1)是。 TI 随 EVM 软件一起提供了 EVM、供您测试 IC 并实现电流/功率可视化以及其他指标。 它非常易于使用、并且被证明非常有用:  

    https://www.ti.com/tool/INA228_237_238EVM

    2) 2)根据我们的数据表、我们建议使用小于100欧姆的滤波电阻器和0.1uF 至1uF 的电容器。  

    3) 3) 对于检测线路、它应该无关紧要、因为流入 IN+和 IN-引脚的电流非常小。 有关如何选择分流电阻器和良好布局实践的其他信息、请访问: www.ti.com/.../6076324596001

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    这是我在与他们分享您的反馈后从 SMC 收到的:

    "如果您仔细观察、您会发现其中一个感应电阻器上有一个 X、这是我们用于保留空间的机密代码、因为我目前不打算填充该空间。

    如果功耗比预期的要大,或者将来风扇模块需要更大的功率,我会保留一个空间。

     

    对于2)、数据表仅提到可保护高达40V 最大短路情况的10欧姆、对于我的54V 情况、那就足够了吗?

    我将围绕这些工具展开讨论、如果我还有其他问题、我们会给您回复。"

    此致、

    阿努伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!  

    数据表中的措辞有点混乱。 我将尝试联系编写此文档的系统工程师、并在星期一回复给您。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mohamed。 我将等待您的回答。

    此致、

    阿努伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好!

    在任何情况下、都不能施加超过40V 的差分电压而不会损坏我们的器件。 但值得注意的是、这是 IN+和 IN-引脚之间的差分电压、不一定是共模电压。  

    此致!

    穆罕默德