This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:要遵循任何上电/断电顺序?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274094/lm2902-any-power-up-down-sequence-to-be-followed

器件型号:LM2902

您好!

我的客户想在 Vcc+=+5V、Vcc-=-7V 时使用 LM2902。
在这种情况下、要遵循 Vcc+和 Vcc-之间的任何上电/断电序列?

或者它们是否按任何顺序加电/断电?

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirano-San,

    该阶数将影响上电/下电输出电压。 这将是总 Vcc 低于最小 VCC 的时间或输入共模范围无效的时间。

    请勿将任何输入接地短路(增加一些限流电阻)、否则输入电流可能在上电或断电期间流动。 [ VCC -可能会变得有点阳性]

    简而言之、就是任何序列都可以正常工作。