This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084H:短路性能

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084B, TL084A, TL084H, TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274272/tl084h-short-circuit-performance

器件型号:TL084H
主题中讨论的其他器件:TL084A、TL084B TL084

团队、

与其他类型 TL084、TL084A 和 TL084B 相比、TL084H 在短路方面的性能是否更好?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都受到短路输出保护。

    根据图6-44、JFET 模型的短路电流约为150 mA、而 TL084H 的26 mA 为。