This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:输出级失调电压是否以输入为基准?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273276/ina826-output-stage-offset-referred-to-input-or-not

器件型号:INA826

您好!

特性表中的数据表指出、输出偏移以输入为基准(RTI)。
对于输出偏移、我要用200uV 乘以所选增益。

但在公式中,即由 footnot(1)引用的公式中, Voso 必须除以选定的增益。
这表示它是指输出。

我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:  

    电气特性表顶部说明了在增益为1、G = 1的情况下测量200uV。 公式 G = 1所示。  

    我希望这有助于澄清。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我只是有点困惑。。。

    我想您说、因为200u 的一般测试条件是 G=1、那么以输入为基准时、这个值是正确的? 虽然它被称为 RTO?

    当我应用一个不是1的增益时、我必须将200u 与 RTO 的通用条件 G=1相乘、然后通过用我选择的增益将它除以来应用公式?

    或者、如果假设增益为 G=2、您可以举个计算示例吗。
    对双方都是最佳的、即 RTI 和 RTO。

    此致 Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sebastian、

    Vosi 是指 输入级运算放大器块的输入失调电压。 VSO 是指 INA 中输出级块的输入失调电压。 我制作了一个简要的方框图模型、希望这有助于简化模型。 以下示例适用于增益为2和10的情况。 请告诉我、这是否有助于澄清问题以及您是否还有其他问题。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    谢谢你。
    现在很清楚。

    也许你能想到删除 Voso 中"RTI"的 Testcondition 条目。
    这可能会导致融合。