This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA814:最大连续输出电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA814, OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274918/opa814-maximum-continuous-output-current

器件型号:OPA814
主题中讨论的其他器件: OPA817

OPA814运算放大器数据表表明、"线性输出驱动"[电流]通常为70mA 进入100 Ω 负载(对于 VOUT =+/-1V)、而"短路"电流为90mA。 但在绝对最大额定值表中、表示"持续输出电流"只是无限期的-30mA、这似乎是矛盾的。 我本来期望器件能够无限期地将90mA 拉至短路状态、但-30mA 数字似乎与此相反。

有人能说明一下设备可以:

*源90mA 短路。

*当 VOUT =+/-1V 时、70mA 流入100 Ω 负载

OPA817的数据表同样令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    -30mA 持续输出电流的绝对最大额定值是由于电迁移而导致的长期连续电流限制。  器件可在此限制下运行、最长可达100,000小时的连续启动时间。 以较高的连续输出电流运行将缩短器件在电迁移成为问题之前可以运行的时间、但您应该仍然能够运行相当长的时间。

    我希望这会消除混乱。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克