This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:CAD 格式问题

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274597/opa549-question-of-cad-format

器件型号:OPA549

你好,我是 Seongyeon Kim。

对于下面的器件、我有两个问题。

:OPA549S、OPA549MKVC

   在"查看选项"中从 www.ti.com/.../OPA549 下载了 OPA549S (TO-Other (KVC))的 CAD 格式(与"Ultra Librarian"链接的内容)

我使用下载的库制作了一个 PCB。

但是、由于钻孔尺寸较小、零件无法插入。

(CAD 格式的钻孔尺寸为34mil、但数据表中引脚的最大尺寸为41mil、最小尺寸为35mil。)

相关的 CAD 格式是否是另一部分的格式? 或者这是否需要其他设置?

我想知道为什么两种 CAD 格式不同、

尽管 OPA549S 和 OPA549MKVC 的机械数据是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Seongyeon,

    Unknown 说:
    我想知道为什么两种 CAD 格式不同,

    我没有为你的答案。 在指定引脚的直径时、这可能是一个拼写错误。 我理解你的沮丧。   

    通常、CAD 工程师应指定这些孔的最大销钉差异+机械钻孔公差。 IC 封装的机械制图始终作为参考。  

    0.041英寸销宽应与59号钻孔尺寸相等。  

    我可以在系统中提交请求、并要求 CAD 封装工程师更正拼写错误。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德