This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:VCA810

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6503, VCA810, VCA822, LMH6505, VCA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273326/vca810-vca810

器件型号:VCA810
主题中讨论的其他器件: VCA822、LMH6503、 LMH6505VCA821

大家好、 我使用的是 VCA810。 输入信号的正周期和负周期的偏差都很高。 例如:
1.增益= 55.4865 (带外部电阻块和 VCA810)输入电压: +- 20mV
结果: 信号 偏差的正周期: 预期电压 x 1.22        
        信号 偏差的负周期: 预期电压 x 1.08

1.增益= 5.5742(带外部电阻块和 VCA810)输入: +- 20mV
结果: 信号 偏差的正周期: 预期电压 x 1.12     
        信号 偏差的负周期: 预期电压 x 1.07

1.增益= 110.2018 (带外部电阻块和 VCA810)输入: +- 20mV
结果: 信号 偏差的正周期: 预期电压 x 1.25  
        信号 偏差的负周期: 预期电压 x 1.105

1.增益= 167.5665 (带外部电阻块和 VCA810)输入: +- 20mV
结果: 信号 偏差的正周期: 预期电压 x 1.2     
        信号 偏差的负周期: 预期电压 x 1.07

1.增益= 14.0665 (带外部电阻块和 VCA810)输入: +- 20mV
结果: 信号 偏差正周期: 预期电压 x 1.13    
        信号 偏差的负周期: 预期电压 x 1.05

如上所示、每个信号在正周期偏离约1.2、在负周期偏离约1.08。  这种情况有没有解释? 修复了故障。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    该偏差可归因于40dB/V 增益控制。 如数据表指出的那样、增益控制在+/-1.5dB 范围内准确(或者在1.2V/V 左右等效)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    实际上、我使用的是 VCA822、例如 VCA810。 每个组件的结果偏差都相同。 哪一种方法更准确?  您可以推荐哪种具有更好值的元件? 随着增益的增加、VCA810的误差也随之增大。 正周期与负周期之间的差异增大。 为了纠正信号、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    VCA822是更准确的器件。 您还可以了解 VCA821、LMH6505和 LMH6503、因为它们也具有更高的精度。  

    遗憾的是、这些器件具有内部增益调节电路、因此无法提高增益的精度。 您希望实现什么误差裕度?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我想使用具有100V/V 增益配置的 VCA822。 对于 VCA822、在50V 至100V/V 之间的增益比0V 至50V/V 更加精确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    VCA822在其增益范围内具有很高的线性性能。

    如第9.2节所述、VCA822提供+/-0.1dB 的典型增益精度。 根据不同的条件、其范围可高达+/-0.3dB (例如、工作温度)。 由于 VCA822的线性性能、这个精度将在整个增益范围内保持一致。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Nick。

    我可以将 VCA822设备用作级联结构吗? 要获得1000V/V 增益、我要将第一个 VCA822器件配置为100V/V 增益结构、第二个是10V/V 增益结构。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Betul、

    您可以像我在下面展示的那样将两个 VCA822放大器级联在一起。

    需要注意的一点是此配置中的输出电压摆幅限制。 对于+10V/V 增益和+/-5V 放大器电源、输出电压摆幅约为+/-4V、具体取决于输出负载。 根据第一级的输出、第二级的输出可能被削波在+/-4V。

    另外请注意输入电压、因为器件可以接受-2.1V 至1.6V 的输入。

    谢谢。

    尼克