This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:如何识别夸特;高级和夸特;部件

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818, OPA656, OPA814, OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273379/opa656-how-to-identify-high-grade-parts

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件: OPA814OPA817、OPA818

我对 OPA656运算放大器数据表有疑问:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa656.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts = 1694683369276&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fgeneral%252Fdocs%252Fsuppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Fopa656

第7页的表7.6是指该器件的"高等级"版本。 但是、我不知道如何从器件器件型号中识别高等级器件。 即、哪个器件型号后缀表示高级器件? 换言之、第25页的"封装信息"表中列出的哪些器件是"高等级"器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅第9.1.3.5节;它是 B 后缀。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    这回答了我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、高级器件型号 OPA656UB 现在似乎已过时。 因此应相应地更新数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有非 B 型号和管架都将停产。 OPA656UB/2/5被激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA656B 版本是很久以前推出的、在最终测试时都会显示100%屏幕、用于失调电压和温漂。 测试确实很好地抵抗了这种情况、但最终运作得非常好-保证漂移远远好于新 OPA814、当然不会再出现这样的屏幕。 3.5uV 与 B 级2uV 还不错、但他们停止将测试电平放在最右侧的列中、我假设这没有经过测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、感谢您向我介绍 OPA814 -它看起来是一款出色的器件、性能得到了很好的升级。 -我想我将用它升级我的设计。

    流水线中是否有任何其他高性能运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们确实有 OPA817和 OPA818、它们具有与 OPA814类似的功能、但比其他高性能器件更快。 对于新器件、我们的高速放大器网页会随着最新器件版本的更新而更新。 页面底部突出显示了我们的最新产品、您可以 在此处找到这些产品。

    此致、

    伊格纳西奥