This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有功率放大器芯片解决方案?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA521, AFE030, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271925/does-ti-have-a-power-amplifier-chip-solution

主题中讨论的其他器件:AFE030、OPA521、 AFE031

您好

我们正在寻找一种 能够提供1A-2A 输出电流和保护功能的功率放大器芯片。 输入信号是一个88KHz PWM 和一系列 RS232数据的逻辑与、这两个信号都来自一个 MCU。  功率放大器的负载是变压器。

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chao:

    Andreas Froese 说:
    输入信号是88KHz PWM 的逻辑与逻辑[/报价]

    请指定变压器的驱动电压振幅、频率和电流(1-2 Apk?)以及可用的输入功率。

    上面提到了输入信号。 这是哪种类型的 SPWM 来驱动变压器? 变压器的工作频率是多少? 请指定设计要求。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢! 我在您提供的列表中看到了 AFE030/031。 我要寻找的功率放大器是在我们的 PLC 应用中替代 AFE030中的 PA、因为 AFE030在市场上已经有近一年没有上市了。  OPA521似乎是最佳选择。

    然而,我担心一旦我们需要购买超过10万的市场可用性。 今年年初我们曾尝试购买20K AFE030、但没有地方买、这就是我们放弃 AFE030的原因。

    如果可能、请提供更多有关 OPA521的信息。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chao:  

    AFE031是 AFE030的改进版版本、在该版本中 AFE031与 AFE030相比拉电流/灌电流会略大一些。  

    即使此数据表指定为 PLC 应用的线路驱动器、OPA521也应能正常工作。 请提供 PWM 输入信号的定义、输出频率范围和振幅、我会根据要求给您发送仿真结果。  

    如果您更愿意通过 E2E 私人消息讨论设计、请告诉我。 我看到你给我发了一封私人信息。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    馈入 OPA521的信号是 PWM 信号与来自 UART 信号的组合、两者均由 MCU 生成。 PWM 占空比为50%、频率为88KHz、来自 UART 的信号是9600波特率下 RS232协议中的一系列字节数据(1个开始位、8个数据位、1个停止位)。 到 OPA521的输入信号是 PWM 和反向 UART 输出的逻辑与、即 PWM 和(~UART_OUT)、这与 AFE030中的 E_Tx_OUT 信号相同。 所有三个信号的振幅均为0 - 5V。 OPA521可驱动(初级:次级)比为 (1.3:1)的变压器、如下图所示(复制自 AFE030数据表、第48页)、假设变压器的频率范围为50kHz - 2MHz:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chao:  

    PWM 占空比为50%,频率为88KHz,来自 UART 的信号是一系列采用 RS232协议的字节数据(1个开始位,8个数据位,1个停止位),波特率为9600。[/报价]

    我记得 RS232协议是基于数字信号的通信。  UART 是一种数字通信协议、RS–232是一种使用模拟电压电平以特定方式实现 UART 通信的标准。  

    OPA521当然可实现上述信号和电流电平、但我仍有一些其他问题。  

    在 AFE031/AFE030 EVM 和用户指南中、FSK 通信协议本质上是正弦协议、并且完全是从输入到输出的模拟协议。 AFE031 EVM 中的特定变压器是针对 FSK 通信协议设计的。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts = 1695225792479&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    有些变压器专为方波 PWM 信号而设计、但这些变压器往往具有非常低的输入电容、而且是专为驱动应用而设计的。 例如 MOSFET 栅极驱动变压器。 我~确定 μ V 2MHz 范围、但100s kHz 范围很常见(如果输入电容很高、则输出可能看起来像变压器次级侧的正弦波)。  

    因此、我不清楚通信协议是由方波还是正弦波驱动。 OPA521能够驱动变压器负载、如 PLC 应用中所示。  

    随附是为 AFE031 EVM 指定的变压器的数据表。 我回忆起、磁体可能能够处理高达500kHz 的范围。 磁芯在超过600kHz 范围左右时可能会产生很大的损耗。 。  

    e2e.ti.com/.../750510476-.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。 我可以在获得信息后模拟场景。  

    此致!

    雷蒙德

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chao:  

    我们将通过电子邮件解决此问题、因此我将关闭本次问询。

    此致!

    雷蒙德