This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:跨阻放大器-关于布局、保护和覆铜的问题

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, OPA928, OPA928EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271048/lmp7721-transimpedance-amplifier---question-about-layout-guard-and-copper-pours

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: OPA928OPA928EVM

您好!  

我正在处理一个传感器应用、其光电二极管连接到一个跨阻放大器和一个5千兆欧的反馈电阻。

请阅读 Paul Grohe 2011年系列文章"设计低漏电流电路"、但我仍然想确认一下我的方法。  

基本上、我希望对布局有意见。  非常感谢您的帮助。  

将防护装置连接到 GND、因为它与+IN 输入具有相同的电位。 在此处查看 Paul 对类似问题的回答(来自9年前!):

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/403092/lmp7721-inverting-trans-impedance-amplifier-and-guarding

使用一个单点将+IN 输入连接到防护装置、将整个东西连接到接地平面。 请参见下图。  

其他预防措施包括去除所有层上敏感区域下方的覆铜(这是一个4层电路板)、以及去除两侧关键区域上的阻焊层:


光电二极管有一个圆形的封装区、带有穿孔引脚、其中只有两个有效(阳极和阴极)。  我从与有源引脚相邻的引脚上移除了镀层和焊盘、以避免引入噪声(计划切割这些未使用的引脚)。 对于阴极引脚、我移除了镀层、只是将焊盘留在顶部、并将其焊接的位置。 这样一来、引脚不会在镀孔的另一侧焊接、从而可能从那里拾取噪声。 对于阳极引脚、我确实需要在次级上输出信号、因此我保留了镀层以及顶部和底部焊盘。  

关键信号的布线宽度为8mil。 根据测试结果、为反馈电容器(0805)添加了我可以或不可以安装的焊盘。 找到绝缘电阻为50G Ω 的陶瓷电容器、因此远高于反馈电阻器的5G Ω。  输出会进入第二级、即电压放大器配置中的另一级运算放大器。 在整体上有一个金属屏蔽外壳、沿着粗 GND 迹线放置。  



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    Paul Grohe 的文章是高阻抗 TIA 电路的重要参考、我很高兴他们对这些文章有所帮助。

    我 对您的布局有几个注意事项。 请参见下方的。

    1.)  使用一个单点将+IN 输入连接到防护装置、将整个东西连接到接地平面。

    我建议使这些保护迹线明显更宽。 防护装置的阻抗应非常低。 像这样的长而细的布线将具有不需要的寄生电阻和电感。 向防护装置添加额外的接地连接也会降低阻抗、与单个接地过孔连接相反。

    2.)  其他预防措施是消除所有层上敏感区域下方的覆铜(这是一个4层电路板)

    消除的覆铜有多大的电势?

    覆铜区看起来是接地电势、它已经直接连接到防护迹线。 通过移除接地覆铜、实际上可以移除额外的保护覆铜。 包括内部和/或底层上的接地铜将防止电流从其他层穿过电路板垂直泄漏。 这还会为敏感迹线提供一些 EMI 屏蔽。

    如果覆铜是电源等其他一些潜在的、则应按图中所示将其移除。

    3.) 并移除两侧关键区域上的阻焊层。

    这很好。 在电路板任一侧暴露的任何敏感引线都应受到保护、并且应从保护区域内去除阻焊层。 也应从防护迹线上去除阻焊层。 我在这些图像中没有看到底部防护装置。 即使去除了孔镀层、也应在电路板底部对穿孔阴极引脚进行防护。

    4.)  对于阴极引脚、我移除了镀层、只是将焊盘留在顶部、并将其焊接的位置。

    这是一个很有趣的想法。 我想了解这在减少噪声耦合方面有多有效。 通常使用接地射频屏蔽层、将所有暴露的敏感节点完全包围起来。 遗憾的是、由于光电二极管的穿孔性质、您需要在 PCB 的两侧放置一个屏蔽层、或者在操作期间将整个测试装置放置在屏蔽外壳中。

    我担心您的光电二极管与孔环的机械连接。 像这样的小型铜焊盘可以很容易地与 PCB 分离。 我不确定 一个大型通孔组件 能够依靠这种薄的铜重量来实现其机械稳定性的程度。 您对此装配过程的信心取决于您、但我认为装配故障的风险大于潜在的降噪。

    5.)  对于阳极引脚、我确实需要在次级上输出信号、因此我保留了镀层以及顶部和底部焊盘。  

    这个来自连接的阳极引脚的迹线是什么? 这也是高阻抗布线吗? 通常情况下、光电二极管的阳极偏置到一定的低阻抗电位、即接地电 压或负电压 、以 对二极管进行反向偏置。

    如果该节点不是敏感的高阻抗布线、则不应将其置于安防区域内。 此节点上的任何电压电势或噪声都会导致防护区内产生漏电流、而漏电流无法防止泄漏到敏感走线中。 您可以重新路由护罩迹线、将此引脚与护罩区域分开。

    6.)  根据测试结果、为反馈电容器(0805)添加了我可以或不可以安装的焊盘。 找到绝缘电阻为50G Ω 的陶瓷电容器、因此远高于反馈电阻器的5G Ω。  

    GΩ 5m Ω 反馈电阻器的 TIA 配置可能容易受到稳定性问题的影响、而没有适当的补偿。 在采用这种高阻抗电阻器的情况下、布局中的寄生电容可能足以使放大器稳定。 但是、如果您注意到振荡或其他意外操作、我建议组装补偿电容器。 这也将有助于降低噪声。

    我将参考 OPA928数据表、了解有关毫微微安性能 TIA 电路的更多信息。 第8.4节介绍了布局指南和最佳实践、以及一些示例布局。 OPA928是一款新的毫微微安输入偏置电流器件、您可以考虑将其用于您的电路以作为 LMP7721的升级。

    https://www.ti.com/product/OPA928 

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa928.pdf?ts = 1694718820289&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA928 

    OPA928EVM 具有一个 TIA 电路、其保护覆铜直接接地、这与您的设计类似。 《OPA928EVM 用户指南》中显示的布局使用 我在上面描述的很多技术、例如带有多个接地过孔连接的宽保护迹线、三维保护、顶部和底部屏蔽等。

    https://www.ti.com/tool/OPA928EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware 

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou282a/sbou282a.pdf?ts = 1694727707631&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA928 

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、非常感谢您快速、非常详细的回答! 非常感谢! 我还想强调一下新的 OPA928。  

    请在下方查看我的回答。  

    1.)  使用一个单点将+IN 输入连接到防护装置、将整个东西连接到接地平面。

    使防护迹线尽可能更粗。 但是、我担心防护迹线离焊盘太近。 这可能是我方面的基本误解、但如果太接近电容耦合、可能会有较小程度的电容耦合吗?

    我去了单点连接作为一种"星形地"的方法,在这里我再次不确定。 在接地平面上添加了第二个过孔、彼此相邻、作为折衷方案。 我会毫不犹豫地将防护装置、在本例中为敏感输入、连接到接地平面的几个点。 如果这些点碰巧处于稍微不同的电势、这会导致接地回路吗? 我想补充一点、即应用是低频应用。 我在音频应用论坛上看到过很多关于低频接地层的有效性和适合性的讨论。 例如:

    "当频率非常低、导致返回电流无法跟随接地平面中的信号电流时(因为该平面比趋肤深度更薄)、 与依赖于接地平面相比、通过使用差分迹线强制返回电流跟随信号电流更为有效。 实际上、由接地平面辐射的磁场可能会更大、因为信号电流和返回电流走不同的路径并形成一个环路。

    所以我看到音频电路的接地层用途与皮肤深度远高于平面厚度的射频不同。 如果我们想将接地平面整合到音频电路中、我们需要确保返回电流跟随信号电流、即使在接地平面无效的频率下也是如此(即一切都低于至少5kHz)。"
    https://www.diyaudio.com/community/threads/audio-pcb-layout-techniques.235384/page-6

    2.)  其他预防措施是消除所有层上敏感区域下方的覆铜(这是一个4层电路板)
    第2层和第4层(底部)中的覆铜额定为接地电势。 实际上、我有一个早期版本的电路板、敏感区域下有内部和底部覆铜、连接到防护装置、完全出于您提供的相同原因。 那个板不能用、但是、我不确定是不是因为这个原因。 同样、如果我将铜留在下方、那么可能会发生到接地平面的电容耦合。 还担心电路板中其他电路的其他电流返回值可能会从我的敏感区域下方经过并以非常低的电平耦合到输入中、但会因设计的低电流而产生影响。 不确定这是否合理。 该板是由具有不同光管的旧板重制而成的。 这种方法可以正常工作、它只有两层、并且在关键区域没有覆铜。 我认为最安全的方法是尽量靠近原始设计。  

    3.) 并移除两侧关键区域上的阻焊层。

    显示了底部添加了防护迹线和焊层移除(粉色)。  

    4.)  对于阴极引脚、我移除了镀层、只是将焊盘留在顶部、并将其焊接的位置。

    关于机械稳定性、大多数未使用的引脚将完全焊接。 我将镀层和焊盘放回防护板之外的引脚9。  
    我从三个引脚上完全移除了镀层和焊盘、仅保留顶部焊盘、阴极引脚上没有镀层、并保留了8个引脚完全连接、7个未使用、阳极连接。 就足够了。  

    5.)  对于阳极引脚、我确实需要在次级上输出信号、因此我保留了镀层以及顶部和底部焊盘。  

    是的、它连接到偏置电压。 已将其从板两侧的防护装置中移出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    请在下方查看我的回答。

    1.) 我担心防护迹线离焊盘太近。 这可能是我方面的基本误解、但如果太接近电容耦合、可能会有较小程度的电容耦合吗?

    正确的、被绝缘体隔离的任何两个导体都将表现出一 定量的电容、实际上这是电容器的定义。 防护迹线的寄生电容可以忽略不计、尤其是在如此低的频率下运行时。 我认为 OPA928布局示例在防护装置和布线之间具有20mil 的间隙。 如果您担心电容耦合、可以将其扩展到40mil。

    2.)   我会毫不犹豫地将防护装置、在本例中为敏感输入、连接到接地平面的几个点。 如果这些点碰巧处于稍微不同的电势、这会导致接地回路吗?  "当频率非常低、返回电流不会跟随信号电流...

    返回电流将始终沿着最低阻抗路径返回到源极。 在直流和低频下、这将是最短的直接路径(最低电阻)。 在高频下、阻抗由电感主导、因此电流将以最小的环路面积(最低电感)沿着路径流动。 在"中等"频率下、当总阻抗中的电阻和电感贡献 相等时、电流将通过两条路径返回(考虑通过两个并联电阻的电流路径)。 这些"中"频率实际上可能非常高、可能是800kHz。 本文是有关此主题 的重要参考资料:https://www.ewh.ieee.org/soc csordi/acstrial/newletters/Spring08/design_tips.pdf 

    防护装置的作用是为输入走线提供等电位的低阻抗路径。 向高阻抗输入路径泄漏的电流 会优先选择 低阻抗防护路径、并会与信号路径分流。 输入走线与保护走线之间的电流可以忽略不计、因为两条走线在理想情况下处于相同的电位、在这种情况下、Vcm = 0V。 泄漏电流路径与信号电流返回路径是不同的考虑因素。 泄漏电流是从 PCB 中的各种电压产生的、而信号电流是由信号源产生的。

    具有多个过孔连接的实心接地层可提供极低阻抗的电流返回路径。 返回路径的阻抗越低、接地路径上的任一电压差就越低(IR)、因此不易受到接地环路的影响。 正确的做法是、由于 防护 二极管连接到电路的模拟接地端、因此必须特别注意 PCB 中其他地方的接地返回路径、例如数字或电源电流返回路径。 在了解到这些电流也将通过阻抗最低的路径返回到源极之后、就可以防止从 PCB 中其他位置返回的电流穿过防护覆铜。 在 OPA928EVM 中、我为固态继电器提供了自己的专用电流返回 迹线、以确保该电流不会穿过安防区。

    如果您无法控制电路中其他位置的返回路径、则可以将防护装置连接到单点、但是您将无法从额外通孔提供的三维保护中受益。 内部布线或过孔(例如阳极偏置)上的任何电压都可能产生对角线流经 PCB 进入信号布线的漏电流。

    3.)  实际上、我有一个早期版本的电路板、敏感区域下有内部和底部覆铜、连接到防护装置、完全出于您提供的相同原因。 该电路板无法正常工作...   如果我将覆铜留在下方、那么可能会与接地层发生电容耦合。 还担心电路板中其他电路的其他电流返回值可能会从我的敏感区域下方经过并耦合到输入中、而且电平非常低

    您的意思是该电路板无法正常工作? 您是否测量到了大量的泄漏电流? 放大器是否稳定? 您是否与5GΩ Ω 电阻器并联了补偿电容器? 电路板在组装后是否经过彻底清洁和烘烤?

    如上所述、该接地平面会增加一些寄生电容。 然而、在如此低的速度下、此寄生电容应该可以忽略不计。 与受到寄生电容影响相比、您更有可能从针对其他 PCB 层漏电流的垂直保护中受益。

    4.)  显示了底部添加了防护迹线和焊层移除(粉色)。  

    此过孔(用红色圆圈标出)连接到了什么? 这是高阻抗节点吗? 此节点是否也在顶部受到保护? 我的理解是、您唯一的高阻抗穿孔是阴极引脚? 如果是这种情况、则只应保护阴极引脚。 您甚至可以考虑移除 阴极引脚旁边的两个未使用过孔、因为您也计划从二极管上移除这些引脚。

    如果您能提供原理图、我将帮助您更好地了解电路中的哪些节点需要保护、哪些节点不需要保护。

    此外、此过孔(以蓝色圆圈显示)连接到了什么?  这是高阻抗节点吗? 不在底层上提供防护。  

    如果此过孔连接到 除接地以外的任何电势、则需要按如下所示对其进行防护。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、再次感谢您的深入支持和分享您的专业知识、非常感谢您的参与!

    1.) 我担心防护迹线离焊盘太近。 这可能是我方面的基本误解、但如果太接近电容耦合、可能会有较小程度的电容耦合吗?

    "如果您担心电容耦合、可以将其扩展到40mil。"  
    尝试在防护迹线厚度与输入接近程度之间进行折衷:  


    2)和3) 3D 保护

    "如果您无法控制电路中其他位置的返回路径、则可以将防护装置连接到单点、但是您将无法从额外通孔提供的三维保护中受益。 内部布线或过孔(例如阳极偏置)上的任何电压都可能产生对角线流经 PCB 进入信号布线的漏电流。

    说实话、我之前的版本有其他问题、因此我没有进行非常深入的故障排除、太多混杂变量。  
    因此、此版本的方法是更靠近带有过时光电二极管的原始2层设计、尽可能将关键区域限制在顶层、就像在电路板表面上方布线一样。 所以我将内层的所有东西都移除了、移除了可能产生干扰的过孔。 这样、可以最大限度地减少潜在的泄漏源。 现在、我已将阳极引脚从防护罩中移出、我移除了镀层和底层焊盘、并在顶层布线、这样防护罩可以有效、只需在远离临界区域的位置放置一个过孔。 请参阅以下内容:

    4.)  显示了底部添加了防护迹线和焊层移除(粉色)。  

    "此过孔(用红色圆圈标出)连接到了什么? 这是高阻抗节点吗? 这个节点是否也在顶部受到保护?"

    此设计将信号调制到较低的频率、使用光电二极管作为混频器、并将阳极上的信号与发送器 LED 频率进行混合。 您提到的过孔是可变电容器的穿孔引脚、用于任何可能使放大器饱和的交流偏置。 一些类似如下所示的内容。  

    我不确定之前的设计人员是怎么做的、可变电容器引脚即使在连接到输入的情况下也位于防护罩之外。 之所以将其放置得这么远、是因为需要手动调节电容器。 您在长迹线末端看到的电阻器是一个用于将信号置于防护装置内的零欧姆跳线。



    现在、我认为电容器引脚和走线应全部位于防护装置内部、包括顶部和底部。 你同意吗?

    "此外、此过孔(以蓝色圆圈显示)连接到了什么?  这是高阻抗节点吗? 不在底层上提供防护。 "

     LMP7721配置为具有另一个运算放大器的复合放大器、如下面的 LTspice 电路原理图所示。 不包含旁路或反馈电容器。 您圈出的过孔将5G 电阻器的右侧连接到复合输出。 第二个运算放大器位于安防范围之外。 所以我认为您建议的保护(穿过5G 射频电阻器的中间)适用于这种情况、对吧?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    没问题。 我很乐意为 femtoampere 级的设计提供支持、尤其是这样一个有趣的设计!

    我还有几个  有关您的设计的说明、如下所示。

    1.)  现在、我认为电容器引脚和走线应全部位于防护装置内部、包括顶部和底部。 你同意吗?

    是的、这是正确的。  直接连接到反相输入的任何节点(高阻抗节点)必须位于安防区域内。 我建议将防护装置扩展到中间层、因为电容器引脚通过过孔进入。 我相信您不打算像对待二极管的阴极引脚那样去除镀层/底部焊盘?

    2.)  所以我将内层的所有东西都移除了、移除了可能产生干扰的过孔。 这样、可以最大限度地减少潜在的泄漏源。 现在、我已将阳极引脚从防护罩中移出、我移除了镀层和底层焊盘、并在顶层布线、这样防护罩可以有效、只需在远离临界区域的位置放置一个过孔。

    我建议 在您的防护装置上添加一些过孔栅栏、尤其是在您的高阻抗通孔周围。 这样可将防护结构扩展到内部电路板层、并防止泄漏电流在穿过电路板材料的对角线路径中进入敏感节点。

    您也可以添加过孔防护装置来防止 出现其他节点电压的过孔( 例如输入电源过孔)造成的泄漏。 在没有防护过孔栅栏的情况下、内层上的电源电压将有一条对角线路径从可变电容器流入长敏感走线。 下图是快速粗略估算、当然您需要适当调整过孔与焊盘的间距。

      

    3.)  LMP7721被配置为具有另一个运算放大器的复合放大器...您圈出的过孔将5G 电阻器的右侧连接到复合输出。 第二个运算放大器位于安防范围之外。 所以我认为您建议的保护(穿过5G 射频电阻器的中间)适用于这种情况、对吧?

    感谢您提供原理图、这对您有很大帮助。 完全正确。 5G 电阻器的输入侧  阻抗(连接到 IN-)、而5G 电阻器的输出侧为  低电平  因为它直接连接到复合放大器的输出。 防护装置应直接穿过5G 电阻器的中心、以便保护高阻抗输入节点免受低阻抗输出节点的影响。 否则、 您的复合放大器的~15V 最大输出具有一个不受保护的路径、可将电流泄漏回输入节点。

    请参阅 OPA928数据表中的示例:

      

    4.)

    我发现您正在使用复合 放大器解决方案将输出摆幅提高到+/-15V、同时 保持 LMP7721的飞安级输入性能。 OPA928专为此目的而设计、因为它在36V 器件中提供了毫微微安级性能。 通过使用单个器件而不是所示的复合解决方案、您将能够极大地简化设计和布局。 仅供参考、OPA928数据表的初始版本显示为16V、但该版本将在器件完全发布后进行更新以显示36V。  

    您还可以利用 OPA928的集成保护缓冲器将您的保护迹线驱动至0V。 这将使您能够增加保护区域并添加适当的屏蔽过孔和3D 保护方案、而不会  在接地平面中引入不必要的电流返回路径。 OPA928防护引脚(GRD)跟随同相输入端的电压并提供一个低阻抗路径、以便将漏电流与敏感节点分流。

      

    如果您有兴趣寻求此解决方案、请告诉我、我可以与我们的现场支持团队联系。 他们将能够为您提供样片甚至评估模块。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    再次感谢您的帮助。 我已经实施了这些建议、并且很快就会订购要测试的电路板。  

    另外、我对  OPA928很感兴趣。 对于这个特殊设计来说、已经为时太晚、但肯定会在不久的将来针对其他应用进行研究。  

    此致、
    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    听起来不错、我现在要继续、关闭这个主题。 如果您需要有关设计的进一步支持、请随时联系。

    此致、

    扎赫