This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2675:OPA2675:为什么芯片在电源?后变得如此热且无输出

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272790/opa2675-opa2675-why-the-chip-get-so-hot-and-no-output-after-supply-power

器件型号:OPA2675

您好,专家

我采用上述电路设计来测试 OPA2675的基本功能、

但是、当我提供±6V 或12/0V 电源时、它会在几秒钟内变热、而 AOUT+输出什么也不会输出!

这个芯片是找不到任何接线错误或短路的、我担心如果经过长时间的测试、芯片会坏的。

且 A0和 A1将 GND 接线。

希望您可以尽快回复我~

THX~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joaquin、

    1.您是否制作了 PCB 来测试此器件或 使用 试验电路板类型的设置来测试此器件?

    2.您在 INA+和 INB+上提供的输入是什么?

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx 您的回复~

    我制作了一个 PCB:

    我仅使用运算放大器 A、未使用运算放大器 B、因此 INB+不用于

     INA+、3.3V PMW 波形输入

    我想通过此电路驱动一个 UV_LED、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在您的设置中看到两个问题:-

    由于通道 B 也处于活动状态、因此 INB+不应悬空、否则会使输出进入未知状态、甚至可能发生抖动、从而使器件发热

    2. 我没有看到你的板上有任何强大的 decap。 这是一个高速部件、并且在两个电源(VCC 和 VEE)上没有去耦(旁路)电容器、它也许不能正常工作(更多详细信息、请见数据表的第9.4.1和9.4.2节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复~

    1.正确、通道 B 有效、但 INB 输入无任何内容、因此应该没有输出;

    2.好的,我将添加旁路电容,然后再次测试

    以下是一些最近的发展:

    1.我将1kΩ 负载电阻器替换为10Ω 电阻器、最大输出电压仅为2.5V、低于数据表中的最大电压。 应该有一种方法可以计算 OPA2675的最大输出功率(P=U*I)、但我不是很清楚如何计算它以及为什么输出(电压和电流)比数据表上的参数低得多?

    2.我在"PSpice for TI"中构建电路、结果显示它可以在10Ω 负载电阻器上输出10V/1A 电源、但我在 试验电路板,上构建了完全相同的电路、但输出仍然低于刺激结果。(12V 单电源)

    我不支持电路设计、感谢您的回复和慷慨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joaquin、

    如果您不使用通道 B、请将其输入端连接到已知电压节点不要将其悬空。

    其次、这是一个高速器件、输出反相输入的任何寄生电容都会使其不稳定、因此不建议使用试验电路板(增加过多寄生)来测试该电路。

    还有你在上个线程中共用的电路、输入共模条件被违反。 请注意、这不是轨到轨输入输出器件。 因此、如果您使用12V 单电源为此器件供电、则输入需要在2.5V 至9.5V 的范围内。 (有关模式的详细信息、请参阅数据表电气表的输入和输出特性)

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Anant

    1.我会根据您的建议把 B 输入端连接到 GND。

    2.就像你说的如果不推荐试验电路板的话、我应该如何激励我的电路一样、我很难相信会有这样的结果:"PSpice for TI"。 您能给我一个电路原理图、我可以对其进行测试以驱动我的 UV_LED (电压=6V、电流=0.5A)?

    3、我不是很清楚你的意思。 输入为3.3V、在 2.5V 至9.5V 范围内。 (我想您的意思是输出电压、但为什么在"PSpice for TI"中它可以高于9.5V? )

    祝您度过愉快的一天~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joaquin、

    您可以从 TI.com 获取一个 EVM 来测试您的电路(下面的链接)

        https://www.ti.com/tool/DEM-OPA-RGV-EVM

    在原理图(如下片段)中、输入摆幅为0V 至3.3V、因此对于0V 这一时间段、会违反输入共模和输出工作范围。  

    此致

    阿南特