This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:LOG114EVM -我们是否能够以某种方式将其修改为接受0 -(-) 100uA 输入。

Guru**** 2652505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, LOG114EVM, LOG114, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273278/log114-log114evm---can-we-somehow-modify-it-to-accept-0-----100ua-input

器件型号:LOG114
主题中讨论的其他器件:OPA365、OPA192

可以针对负输入电流修改 LOG114EVM。  我们的 PMT 产生负电流、我们购买了 LOG114EVM 进行处理、但在我们需要支持负电流输入后、我们可以通过 Vref 或 Vbias 对负电压或其他想法进行修改吗?   我们不希望添加死区电流反转运放电路。

所需  
0至-100uA 输入
0-4V 输出(或者某些合理的输出电压范围为3V 或更大、越大越好)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    电压基准和/或正/负偏置电压可能允许您产生正或负偏移电流、这些电流可用于减去 PMT 信号。  但是、不确定这是否会提供预期的对数输出。  由于您需要将对数输出作为~100pA 到100μA PMT 负输入电流的函数、因此您可能需要实现电流逆变器。  我所熟悉的电流逆变器电路涉及的是运算放大器。

    LOG114数据表针对涉及一个运算放大器和两个 BJT 的图7以及涉及双路放大器的图8中的电流反相器提供了几条建议。

    使用双放大器的精密电流逆变器的另一个示例如下、第一级是跨阻放大器、然后是 Howland 电流源级:

    该电路是否用于单极+5V 电源或双极 ±5V 电源?  

    PMT 传感器的输入电流逆变器电路/输出端的杂散电容是多少?

    我们提供了几种评估板、它们可让您根据不同的配置来连接或设置运算放大器电路、从而简化设置。  例如:

    DIYAMP-EVM —通用 DIY 放大器电路评估模块

    请告诉我您的 电源要求、我还可以据此推荐一个详细的 LOG114电路。

    谢谢。此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、目前我们只提供+5V 电源、但如果需要、我们可以提供+和-电源。  理想情况下是对 LOG114 A 电流反向器 EVM 进行修改(如果可能存在)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    在下面的电路中通过双极 ±5V 连接 LOG114可为100pA 至100uA 输入提供0-4V 输出。

    通过使用 LOG114EVM/上的 U2 (OPA365)将 VBIAS 设置为1.5V。

    通过使用 RREF= 1MΩ Ω 将 IREF 设置为1uA。  运算放大器 A4在增益为1.778V 时设置为差分放大器、如下所示。

    LOG114EVM 将需要重新接线、因为这不是评估板上的标准默认配置。

    对于电流反转电路、以下是使用支持双极±5V 电源的 OPA192的一种可能性。  我还没有找到提供此电路的标准评估板、但我认为可能有几个 DIY 模块。  如果我找到可轻松实施此电路的现有评估板、我将进行更新。

    谢谢。此致、

    路易斯

    DIYAMP-EVM —通用 DIY 放大器电路评估模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    迄今为止、我发现最接近实现电流逆变器电路的 PCB 评估板是双通道通用自制(DIY)放大器电路评估模块:

    DUAL-DIYAMP-EVM

    双通道通用自制(DIY)放大器电路评估模块

    谢谢。此致、

    路易斯