This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074M:TL074MJ 和 TL074MJB 之间的区别

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274667/tl074m-difference-between-tl074mj-and-tl074mjb

器件型号:TL074M

尊敬的:

我以前问过同样的问题、并收到了有关质量报告和器件评级链接的反馈。

我想知道 TL074MJ 和 TL074MJB 之间的区别、但提供的信息无法回答我的问题、我需要详细解释这两款产品之间的区别。

请参阅我的以下问题并回答。 我多次问同一个问题,我不明白我总是只收到一个简单的回答,让我参考网站。

1.它们是相同的产品,唯一的区别是军用规格?

2.对比两款产品,请说明它们的区别,并提供原理图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny:

    文档中的所有差异都在您以前创建的线程中链接的文档中明确定义。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1262300/tl074-difference-between-tl074mjb-and-tl074mj

    我们没有为两个器件名称创建两个不同的设计、这是同一个设计、但测试存在差异。

    这就是为什么我们不能说它们是一样的。 测试中存在差异、因此您可能会在某些规格中看到差异。

    TL074MJB 经过测试且符合 SMD 标准。

    TL074MJ 已经过测试且符合数据表。

    如果客户应用程序中必须满足关键规格、您可以参阅这两个文档以查看它们是否会受到影响。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我看到您创建了许多具有相同/相似问题的主题-请避免这样做。

    我浏览过这些、相信我们的产品线专家已回答了所有问题、如果您不同意、请在下方进行回复。

    谢谢。

    吉姆·卡里略

    技术支持经理

    德州仪器(TI)