This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:替代 INA821/INA818

Guru**** 2581875 points
Other Parts Discussed in Thread: INA818, INA821, INA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274499/ina188-alternatives-ina821-ina818

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件:INA821、INA818、

大家好!

我正在尝试为源测量单元的电流感应链找到一个合适的替代方案。 我最初选择 INA818和 INA821作为合适的技术选项、但该应用对原产国很敏感 、因此这两个器件不理想。 这是一种精确的测量应用、因此最大限度地降低增益/失调电压漂移对于实现低输入偏置电流非常重要。 我最近遇到了 INA188、乍一看、这似乎是一个合适的选择。 我想寻求一些帮助、以确定使用 INA188的优缺点/优势、或者是否有更具可比性的器件与 INA821/818兼容。

谢谢! 非常感谢您提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在寻找精度最高的 INA、尤其是在温度范围内、只要较低的 GBW 不是问题、那么 INA188是零漂移仪表放大器是理想之选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。   如果您有任何进一步的问题,请告诉我们。