This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:大电流 AO 输出推荐设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275368/opa548-recommended-design-for-high-current-ao-output

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件:OPA593

尊敬的:

客户想要创建一个输出电流大约为200mA 的 AO 模块来驱动伺服阀、精度为1%。

目前、客户正在考虑将 DAC 与运算放大器调节配合使用、以实现高电流输出。 是否有任何成熟的电路建议? 如何选择 DAC 和运算放大器?

除此方法之外是否可以实现任何其他电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要参数包括所需的输出电压、精度、信号频率以及可用的电源。 您是否需要输出特定的电压或电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    Unknown 说:
    除此方法外是否有任何其他电路可以实施

    我们有许多参考设计可能符合  V 至 I 转换器 设计类别。 如果没有完整的设计要求、就很难判断哪一种更适合或更适合该应用。  

    就功率放大器而言、OPA593可能是功率放大器应用的不错选择。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa593.pdf?ts = 1695806112421

    此致!

    雷蒙德