This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356:去耦电容器

Guru**** 2695995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275281/opa356-decoupling-capacitor

器件型号:OPA356

大家好!

OPA356数据表中写道:10µF 陶瓷旁路电容器是最小建议值;添加一个并联的1µF 或更大的钽电容器在驱动低电阻负载时可能非常有用。 提供足够的旁路电容对于实现极低的谐波和互调失真至关重要。"

根据数据表、我需要放置一个最小值为10µF 的陶瓷旁路电容器、才能使运算放大器正常运行。 但是、如果我们看到阻抗与频率的关系图、我们将注意到大多数 10µF 电容器将充当高频的电感器。 下面是 muRata 设计工具的一些示例。

那么、对于高频、是否应该使用在我的频率范围内充当电容器的旁路电容器? 或者、我应该遵循数据表并使用最小值为10µF 的陶瓷旁路电容器?

提前感谢您。

此致、

João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般情况下建议在器件附近放置0.1 µF、将10 µF 作为所有器件共享的电源。

    去耦电容器可保护电源轨免受负载电流的快速变化的影响。 如果 OPA356能够驱动大负载、并且您具有高频信号、则可能需要对这些特定频率添加去耦。 (但请注意、引脚和键合线的电感会限制您使用外部电容器的能力。) 对于极端应用、可能需要对实际的电路板进行试验。