This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:使用 INA592制作 Howland 泵

Guru**** 2385010 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA593
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272717/ina592-using-ina592-for-making-a-howland-pump

器件型号:INA592
主题中讨论的其他器件:OPA593

尊敬的成员:

我需要在设计中加入 Howland 泵、用于驱动高达100mA。 在进行仿真时、我可能具有最大60mA 负载。 我知道这个芯片的最大输出电流为65mA。 我尝试对4号设计"改进型 Howland 电流泵分析"中的原理进行仿真。 PSpice 中的仿真无法正常运行。 我需要确保电路。  

感谢您提供任何帮助。

未计算电阻值。  

我也尝试过在 LTSpice 中进行仿真。  

以该电路上的值计算得出大约33mA。

此致

法扎内赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我可以使用 PSpice 进行的最后一次仿真。 现在的问题是、更改电阻器 不会改变结果。 它始终提供65mA 的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzaneh:

    封闭是一个使用 OPA592、Iout = 33mA 的示例。 输出电流可通过 Vdelta/Iout 进行设置、其中输出电压= 2.5V、Iout = 33mA --> RL 33mA = 2.5V/Iout = 75.76Ω  

    e2e.ti.com/.../OPA592-33mA Howland-ipump--09172023.TSC

    Unknown 说:
    我需要把我的设计变成一个 HOWLAND 泵来驱动100mA。

    为了产生-100mA 电流源、运算放大器需要能够提供/吸收所需的电流(除非使用了电流升压器)。 我们的 OPA593非常适合该应用、请参阅下面的仿真。  

    OPA593可以处理高达+/-42.5Vdc 或高达85Vdc 的电源轨、并且能够驱动/灌入高达250mA 的电流。 为了改进 CMRR、增益电阻器比率需要匹配得优于+/-1%。  

    e2e.ti.com/.../OPA593-Howland-PWM-_2B002D00_100-mA-Ipump-09202023.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回答。 正如您提到的、我当时想使用 BJT 等电流升压器来增大电流。 那个是 pou 发送给我 OPA 593是真的很好. 我确切地需要知道的是电路的增益。 在您的设计中它是5样的吧?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faraneh:  

    OPA593差分放大器具有5V/V 的增益。 该器件还具有电流限制功能、适用于相应应用。  

    如果您想拥有其他恒定电流选项、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望计算输出电流、 我将 RL 更改为25、将 R1更改为50、电流为220A。 然后、我将 RL 更改为100、将 R1更改为200、电流为58.51A。  

    另一方面、我只是运行仿真、结果与作为图像插入的结果不同。 我是不是做错了?

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzaneh:  

    OPA593中存在输出摆幅限制、必须查看数据表。  

    e2e.ti.com/.../OPA593-Howland-PWM-_2B002D00_200-mA-Ipump-09202023.TSC

    通过将 RL 从50欧姆更改为25欧姆、电流将翻倍、从而使其 Vout 处于输出电流源(IR 压降)处的负载。 我将 R1从100欧姆降低到60欧姆、这似乎能为负载正常工作。 其中一个选择是将电源轨从+/-18Vdc 增加到更高的电压轨。 如果 Iout 不需要是双向的、则可以使用单电源轨并增加其电压额定值。   

    当运算放大器的 Iout 增大时、MOSFET 驱动器上的 IR 压降也会增大、这将限制输出电压摆幅、如下图所示。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratmond:

    我无法生成增益和电阻的方程。 我试图使用输入电压、感应和负载电阻以及增益来计算进一步的变化。

    我知道电路的增益为5、但我需要知道如何计算它。 使用仿真输入电压不会产生我们希望从 Howland 电流泵获得的任何效果。 然后我看到改变电源的操作改变,保持 电阻值,输出电流改变。

    谢谢

    法扎内赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Farzaneh:

    我知道电路的增益为5,但我需要知道如何计算它。 [/报价]

    图中随附了一些 Howland 电流泵基准。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa436/sboa436.pdf?ts = 1695365929519&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sboa437a/sboa437a.pdf?ts = 1695366016180&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sboa441/sboa441.pdf?ts = 1695366046746&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    以下应用手册参考文献使用并联运算放大器来增加更高的输出恒定电流。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa524/sboa524.pdf?ts = 1695366121928&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请告诉我这些应用手册是否对您有所帮助。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Farzaneh:

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢