This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4121:温度范围

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267426/ths4121-temperature-range

器件型号:THS4121

大家好、

数据表末尾的封装信息显示「THS4121IDGK」「THS4121IDGKR」「THS4121IDGKRG4」温度范围0-70、这是正确的吗?

数据表第2页的其他状态。

我发现相关主题是4年前创建的、之后有没有更新?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    字母"C"和"I"表示商业和工业温度范围(70 °C;85 °C)。 因此、排序表中的 IDGK 条目仍然错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    是否可以就此发布勘误表?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我将与我的团队核实这一点;感谢您连接到此数据表。  如果您愿意、可以从 HTML 数据表视图中提交数据表的文献错误。  我也可以在内部跟进此问题。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    请在以下链接中提交您报告的数据表错误的文献错误: https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=SLOS319D&partnum=THS4121

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    谢谢! 我已就此问题提交了一份。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    太棒了!  我已经确认我们的系统中存在 LIT 错误。  我们将对此进行研究。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    谢谢!

    您是否还能告诉我需要多长时间才能通知客户?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我本周正在进行这项工作;我想我们可以在下周结束前完成更新。

    谢谢!

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    THS4121的 TI.com 产品页面和数据表均已更新。  注意: 数据表上的 THS4121IDGKRG4列表未更新、因为该产品不再可订购、并替换为 THS4121IDGKR (已更新)。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!