This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1821:TLV1821

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274754/tlv1821-tlv1821

器件型号:TLV1821

您好!

请查看随附的 TLV1821仿真设计。

我可以更改哪个仿真参数来获得更快的 simu (ITL1、ITL2... )、因为我不是该设置的专家?

我发现该组件模型很长、可以模拟一个简单的比较器。
感谢您的帮助

e2e.ti.com/.../TLV1821.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 请查看检查仿真配置文件中的 SKIPBP 是否会加快速度。

    此外、您可以尝试增大 RELTOL、VNTOL、ABSTOL、或在仿真配置文件下的 Options -> General 下减小 GMIN 的值。 您可以增加到一个数量级或两个数量级的某个值。 请注意、这可能会降低精度

    我发现 TINA 速度更快、因此如果 TINA 更适合您、您也可以使用我们的 TINA 仿真器。