This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:将绝对最大额定值中的工作温度最小值从–55°C 更改为–40°C

Guru**** 2819685 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274742/xtr116-changed-operating-temperature-minimum-value-from-55-c-to-40-c-in-absolute-maximum-ratings

器件型号:XTR116

您好!

正如我浏览过 XTR116的最新数据表(SBOS124B-2000年1月- 2023年6月修订)一样、最低工作温度已从-55C 更改为-40C。 我很高兴知道、IC 的结构是否已从以前的配置中更改、从而降低了-55 C 的工作温度。 这是因为我们在一些额定温度为-55°C 的主流航空航天产品中使用此器件。

谢谢。

卡文杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kavindu:

    我们的 XTR116产品线发生了一些变化、您应该已经收到了相关的 PCN -有关器件的产品变更通知。  

    存储在之前的 XTR116 IC 中。 绝对最大工作温度的额定范围为-55C 至+125C、但数据表中报告并公布了 XTR116的性能数据、对应的温度范围为-40C 至+125C。 换句话说、XTR116的性能可在-40°C 至+125°C 的范围内得到保证。 此器件在当前 XTR116 IC 中未更改。  

    没有额定温度低于-40°C 的特定性能数据。 从绝对最大额定值规格来看、XTR116应能够在-55°C 的冷浸条件下上电、但根据之前的数据表、-55°C 和-40°C 之间无法保证额外的性能。

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德