This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:最小负电源电压

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275612/xtr300-minimal-negative-supply-voltage

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件: XTR305

XTR300/305的最小负电源电压是多少? 在实验中、当具有+15Vcc 时、工作电压为-0.8V。 但是、指定了什么值/可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    XTR305需要双极电源;它 需要等于或大于 V (-)<=-5V 的负电源。该器件可使用非对称电源运行、例如 V-=-5V 和 V+=+15V。

    器件输入和输出需要距离电源轨留出余量、以便器件在指定的线性区域内工作。

    -运算放大器(OPA)要求输入电压,输出电压需要至少比负电源高3V ,比正电源低3V。

      

    -仪表放大器(IA)要求输入电压范围 VCM 至少比负电源高3V ,比正电源低3V。  

    该器件的特点是提供 ±5V 的最小电源和 ±22V 的最大电源、但您当然可以使用非对称电压电源、例如 V-=-5V 和 V+=+15V。

    数据表工作范围规格仅在负电源等于或大于 V-<=-5V 时提供保证。  外露散热焊盘必须连接到 V-

    谢谢。此致、

    路易斯