This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:哪个 INA2##最适合5V@2A 轨电流感应?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275370/ina219-which-ina2-is-most-suitable-for-5v-2a-rail-current-sensing

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA229

您好

我正在寻找 由 Raspberry PI 控制的5V@2A 电压轨的电流检测 IC。

INA219有什么作用吗?

谢谢。

道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moral、

    这可能取决于误差、分流电阻大小和共模电压等几个因素。 幸运的是、我们有多种工具可以帮助我们为具体用例选择分流电阻器以及正确的功率监控器。 首先是电源监控工具: https://www.ti.com/tool/download/SBOR021。此应用手册中提供了有关如何使用它的信息: https://www.ti.com/lit/an/sboa511a/sboa511a.pdf?ts = 1695829107173。 利用该工具、可以轻松地根据各种设计限制选择电源监控器。 接下来是误差计算工具、它将帮助您测量和比较具有各种误差源的器件: https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL。如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致!

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    看起来 INA229会做什么、但我发现很难理解它是否支持2A 电流检测。

    您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moral、

    是的、 INA229可用于检测2A 电流。  

    此致!

    穆罕默德