This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903-Q1

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, TLV1811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275168/lm2903-q1-lm2903-q1

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903BLM339TLV1811

为什么红色圆圈部分为10M、其他电阻器为10k、如果我们将10M 更改为10k、会发生什么情况、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、当我们使用 LM2903B 进行 OVP 电路仿真时、 如果 R8为10k、则 MOS_G 会出现意外脉冲、但如果 R8为46.4k、则不会 出现此类脉冲。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电路使用不同的电阻器值在两个输入端强制施加不同的电压。 如果使用相同的电阻器、则两个输入将具有相同的电压、比较器输出可能会振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、N+和 N−此时的电压相同、因此输出是随机的。 考虑添加迟滞。

    我认为46.6 kΩ 电阻器不允许 Q1有足够的基极电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guozhu:

    这个想法是在输入上放置一个较小的差分电压来使输出保持在一个已知状态。

    大约有25nA 的偏置电流 输出 和正向接地端之间的垂直和水平。 请参阅应用手册的第2节。

    10MEG 电阻器被用来从这个偏置电流中生成一个压降。 10Meg * 25nA =电阻上的250mV。 这会将250mV 置于负输入端、从而将输出保持为低电平。

    如果您希望输出为高电平、则交换电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,谢谢您的答复。 我将 R8从10k 增大到了100k、发现当 R8大于20k 时、Ib 没有脉冲电流导致 Ic 脉冲电流、该脉冲电流将为 M1 GS 充电。  如果 R8过低、LM2903B 输出在启动期间似乎有泄漏电流? 而 N-此时始终高于 N-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于无效的电源或输入电压、该模型可能是不现实的。

    如果您想要在上电期间定义行为、请使用具有 POR 的比较器、例如 TLV1811。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    Guozhu、有关 POR 的更多信息、请参阅 [FAQ]上电复位比较器如何简化设计-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛