This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR105:XTR105

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275691/xtr105-xtr105

器件型号:XTR105

您好

 XTR105U 和 XTR105UA 之间的区别是什么   (附加 a )

这只是一个物流差异吗?

我从数据表中无法理解这一点

谢谢

RAZ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表中最右侧的列显示了与非 A 模型的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raz、

    Unknown 说:
     XTR105U 和 XTR105UA 之间的区别是什么   (额外 a )

    U 和 UA 器件型号之间存在等级差异、其中 U 为较高等级、UA 为下一等级。 这些等级从生产线上筛选、同时两个器件型号之间的定价也反映了差异。   

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致!

    雷蒙德