This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:单端至差分转换应用信息差异

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275273/lmh6554-single-ended-to-differential-conversion-application-information-discrepancies

器件型号:LMH6554

我遵循 LMH6554数据表和评估板产品说明书中针对我的设计提供的指导原则。 我发现、 数据表第15页和评估模块指南第1页中关于单端输入至差分输出转换的应用信息存在一些不一致之处。 数据表计算结果中提到的电阻 R_T 未显示在评估板的电路板原理图中、该电阻是否与 R_3和 R_15的并联等效值相对应? 那么电容呢? 最后、评估板工作表声称应该使用电容器 C_3进行交流耦合、但它建议使用 VIN-输入是否正确或拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bastien,

     您可以在此 EVM 上使用输入或同时使用两个输入。 如果您想要交流耦合、可以在其中一个或两个输入上完成、但我确实同意用户指南的建议、即在建议采用 C3作为交流耦合后直接使用 VIN-、这是一个拼写错误。 它应该是一致的、并在该声明后立即推荐输入或 VIN+输入。  

    谢谢!
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bastien,

     对上述答复的更正。 VIN-是正确的、因为 C2和 R14 =开路、您必须使用交流耦合源。 然后、用户指南建议填充 C3和 R15以实现平衡。

     此外、在单端输入操作模式下、EVM 用户指南建议:

    "对于单端输入工作模式、必须正确配置输入和端接电阻、以提供正确的增益和输入阻抗(RIN)。 例如、对于 LMH6554、如果需要2V/V 的增益、则 R2 = R3 = 76.8 Ω、RG_M = RG_P = 90 Ω、RF_M = RF_P = 200 Ω、C2和 R14 =开路、C3 = 0.1 µF、R15 = 50 Ω、 这将使 Rin = 50 Ω 位于 R3的最正节点并观察 RG_M。"

     在本例中、您可以将 R2和 R3视为 R_T、具体取决于您所驱动的输入。 或者、如果接地且任何输入保持悬空、它就是 您提到的两个输入电阻器(即 R_3和 R_15)的并联组合。  

     等等。 假设您需要单端输入并以2V/V 的增益驱动 VIN+。 然后、如下代码段所示:  

     您会遵循建议的电阻器表、增益为2V/V、对应50欧姆交流耦合 VIN+源(第二个图像中的虚线框显示源是交流耦合的、具有50欧姆阻抗)。  

      R3是76.8 Ω 的 RT、RM 是 R2和 R14的并联组合(50//76.8 = 30.3 Ω)。 VIN-保持悬空(不要接地)。  

      如果 VIN+电源是直流耦合(50 Ω)、则短接 C2以实现平衡。  

    谢谢!
    西马