This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:不断禁用 SHDN 功能

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275590/tlv9102-constantly-disabling-shdn-function

器件型号:TLV9102

您好!

我将 TLV9102用于各种工业 AIO 驱动器。 这些驱动程序将不会被禁用。

因此、我希望持续(且明确地)禁用运算放大器的 SHDN (关断)功能。

根据数据表、SHDN 引脚有弱上拉电阻连接到负电源线(V-)。 是否可以通过将 SHDN 引脚连接到 V-引脚并将它们接地在一起来确保有效的低电平信号?

或者我应该将 SHDN 引脚保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHDN 下拉电阻很小、因此在理论上、引脚可能会拾取噪声。

    将 SHDN 直接连接到 V−没有什么坏处、是最安全的选择。