This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:一种当输入信号以机械方式打开/关闭时、AMC1200被断开的现象。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275316/amc1200-a-phenomenon-in-which-the-amc1200-is-broken-when-the-input-signal-is-turned-on-off-mechanically

器件型号:AMC1200

您好!

AMC1200用作隔离式放大器。 存在一种当输入信号机械打开和关闭时 AMC1200被断开的现象。 我找不到任何与类似查询相关的 E2E 主题、但您有什么信息吗?如果我需要任何确认、请告诉我。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能否提供客户原理图?  

    这可能是输入不以高侧接地为基准、并被机械开关引起的瞬态所损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    客户原理图是机密信息。

    所以我想通过私人按摩师与您联系。 您是否接受我朋友的请求?

    谢谢。

    科诺