This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:输出 CMOS 是双极还是双极?

Guru**** 2380190 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275031/tlv3201-is-the-output-cmos-or-bipolar

器件型号:TLV3201

你好。 我浏览了数据表(我想)和网站、但我找不到任何说明 TLV3201的输出是 CMOS 还是双极的语句。

有人能向我指出这一点的文档吗?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JT、您好!

    输出器件是典型的 N 和 P 沟道 MOSFET。 TLV3201采用 BiCMOS 工艺、它内部混合使用双极 BJT 和 MOSFET 器件。

    实际上没有专门说明这一点的文档-它通常不是文档的一部分。 我在内部设计审查中确认了这一点、但我们不能公开(显然)分享。 由于 IP 保护的原因、我们真的不能更具体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    非常感谢您的答复。

    我想指出的是、通常数据表实际上会提供这些信息。  它通常会以措辞或图表的形式指示什么是输出技术。  我不认为输出是双极还是 CMOS 有任何专有技术。  我认为这只是数据 表中的遗漏。

    对我们来说、这一点很重要、因为我们只能在某些环境中使用哪种技术。

    再次感谢您、  

    此致、

    J·T·莫莱斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JT、您好!

    "质量、可靠性和封装"文档是您可以查看的一个地方。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TLV3201AQDCKRQ1

    在"Fab Process Data"部分下查找。 它不像您所要求的那么详细、但它可以提供有关该过程(CMOS、BiCMOS 或双极)的线索。

    该选项应适用于每个器件。 可以从器件产品文件夹中订购表最右端的"质量、可靠性和封装信息"链接获取该文档。

    或直接按器件型号:

     https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download

    输入和输出为 CMOS、内部级内存在 CMOS 和双极混合物。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它起作用了。  我在您的帮助下找到了这些信息。  "谢谢你,谢谢你。"

    此致、

    J·T·莫莱斯科