This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:跨阻放大器输出振荡

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA695, TINA-TI, OPA858, TPS61391, OPA356, OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1267573/opa858-transimpedance-amplifier-output-oscillation

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件:Tina-TITPS61391OPA356、OPA695、 OPA859

大家好!

我已经设计了一种跨阻放大器、用于检测由光电二极管接收的脉冲信号。 V_APD 是 APD 电源、V_COM 是将在输出端产生偏移的直流电压、PD 是启用/禁用运算放大器的信号。 电路原理图如下所示。

运算放大器供电后、我将电源的2V 直流电压连接到 V_COM、并在示波器上测量(绿色波形)。 不过、当我将探头连接到运算放大器输出端(黄色波形)时、两个信号都开始振荡。 在下面的屏幕上可以看到这种行为。  为什么会发生这种情况? 探头电容是否会使电路不稳定? 我应该如何测量信号?

提前感谢、

João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    我对您建模的电路进行了仿真、还完成了稳定性分析。 我的观察结果:

    • 您提出的电路是稳定的、因为它具有54度的相补角、
    • 向输出端添加5pF 的电容以仿真示波器探头的电容、将相位裕度改变为38度、使电路略微稳定、容易出现振荡。 如果探头电容大于5pF、则相位裕度会下降到更低

    我的建议:

    • 要测量信号、您应该添加一个隔离电阻器以提高稳定性、但代价是输出端出现轻微压降。 您可以在  有关隔离电阻器的视频的稳定性部分下的 TI Precison 实验室运算放大器视频系列中了解有关隔离电阻器的更多信息。
    • 如果可能、您还可以尝试使用在两端端端接的50R 电缆来测量信号、以便不会给输出增加太大的电容
    • 我完成的稳定性分析也未考虑任何杂散 PCB 电容。 如果您有杂散 PCB 电容的估算值、我建议将其包含在内以获得更准确的结果。 我包含了稳定性分析 TINA-TI 电路、因此您可以根据需要进行调整。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../OPA858stability_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复和分享仿真。

    我看到了您的仿真、这说明了电路为什么振荡。 探针的电容约为10-25pF、因此、正如您所说、相位裕度甚至更低。 这会导致输出振荡。

    我将添加一个隔离电阻器以降低探头容性负载的影响。 1kOhm 电阻应该足够、因为它按照电路设计使相位裕度为54度。  

    尽管我在 PCB 上使用 BNC 连接器(用于测量50 Ω 阻抗的信号)、但当我尝试使用该连接器时、仍然会发生振荡、因为我必须在 TIA 输出端和连接器之间焊接一根电缆。 当然、这会增加输出电容。

    您能帮我解决另一个与本主题相关的问题吗? 首先、我得到了下面的电路。 在第1级、跨阻放大器后面在第2级中跟随一个反相放大器、增益为100、失调电压与第1级相同。 这个第二级还有一个通带滤波器。 两者都具有与同相输入(V_COM)的相同连接、后者是通过电源或电阻分压器在 PCB 外部生成的。 在这些测试中、我使用了10k Ω 和22k Ω 的电阻分压器、以将电源电压连接到3V。 我还在电阻分压器后使用了一个2.2uF 的电容器、以消除电源噪声。

    当我打开电路时、电路一开始就振荡、直到运算放大器达到饱和。 波形如下所示、其中黄色三角波形为 V_COM 引脚、绿色波形为第二级输出(使用50Ohm 电缆测量)、矩形黄色波形为第一级输出(使用10MOhm 探头测量)。 起初、我认为问题是为两个运算放大器的非反相输入使用了相同的连接。 这就是我移除第2级并单独测试第1级的原因。 现在,我认为这与第二阶段的不稳定有关。 你怎么看?  

    谢谢。

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    我对第二级(反相放大器)进行了稳定性分析、该级具有大约65度的相位裕度、因此不完全是第二级的稳定性。 我相信您看到 V_COM 的行为是三角波形而不是稳定的直流电压、原因是您对第二级放大器的驱动过大。 由于您具有如此大的增益、输出在输出摆幅限制处将达到饱和、而反相端子将不断尝试匹配该值、这会将非反相端子拉高以匹配该值。 我建议调整增益、这样您就不会过度驱动运算放大器、因为第二级似乎不需要如此大的增益。

    我希望我已清楚说明这一点、如果对此有任何疑问、请告诉我。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回答。

    我在 第一级(TIA)的输出中添加了1kOhm 隔离电阻器、示波器上的信号仍在振荡(下图)。 但在这种情况下、只有 TIA 的输出振荡(黄色波形)、而 V_COM 信号为 稳定的直流电压。 然后、我在输出端使用了10k Ω 隔离电阻器、振荡消失了。  该10k Ω 电阻器可使 TIA 在 APD 接收信号时保持稳定并按预期工作。 我的问题是、如何 设计该隔离电阻器值?  尽管在使用1kOhm 电阻器进行仿真时系统稳定、但在实验室中却没有效果。  

    关于第二个主题、我将第二级增益降至1 (将10k Ω 电阻器替换为100 Ω)。 与之前的电路类似、V_COM 处的振荡已消失、但在第二级输出处有振荡。 该信号是使用50欧姆探针测得的。 当我使用1MOhm 探针时、振荡消失、电路工作正常。 您知道50Ohm 探针为什么会出现振荡吗?

    我还将反馈电阻器更改为1千欧、使增益为10、电路也可以运行。

    我希望我已经清楚地解释了我的问题。

    谢谢!

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    关于您对第一级的测量、我发送给您的稳定性分析仿真并未考虑杂散 PCB 电容、因此对于实际器件而言并不是精确的仿真。 尤其是由于 OPA858运行速度非常快、因此在设计或测量方面几乎没有宽容。 很可能、虽然1k Ω 可以在仿真中提供足够的稳定性、但不足以克服实验中的影响。

    关于第二级的测量、我相信使用50欧姆探针进行测量时会出现振荡的原因是 OPA858不是单位增益稳定部件、因此将放大器增益设置为1会导致电路变得不稳定。 使用1m Ω 探头可能会严重抑制输出、因此振荡尚不清楚。 但仔细观察1m Ω 的探头输出、似乎仍然会出现一些振荡、甚至没有达到高峰值。  

    我假设将增益设置为10并使用50欧姆的探头测量输出、您将看不到振荡、电路运行正常。 如果我有此错误、请更正我、我将帮助确定是否出现任何其他问题。  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我测试了增益10 (反馈电阻=1k Ω)、50 Ω 探针仍然出现振荡。 我还添加了一个47欧姆的串联电阻、振荡仍然存在。 下面是第二级输出(粉色)和 IN+输入上的偏移信号(绿色)。

    当我添加1MOhm 探针时、振荡 几乎消失了。 实际上、存在一些振荡、但可以忽略不计。 波形如下(黄色:第二级输出;绿色:IN+输入)。 但是、您可以看到、第二级输出电压不等于 IN+输入。 为什么会发生这种情况? TIA 不发出信号时、它们是否相同?

    然后、我再次将增益增加到100、电路出现了与增益为10的电路相同的问题。 然而、初始问题解决了(振荡)。 下面是原理图、其中移除了第二级上的1pF 电容器、并将1nF 电容器添加到与 IN+输入相连的连接器。  目前、这个电路有两个问题:50Ohm 引入振荡、只能用1MOhm 探针测量;第二级输出跟 IN+输入不符。

    IN+输入信号通过运算放大器电源 和一个10k Ω 和22k Ω(22k/(22k+10k))的电阻分压器生成。 在本例中、当运算放大器 由4V 电源供电时、IN+输入应为2.6V。 但是、第二级输出的值低于此值。  为什么?

    然后、我为电阻分压器提供了不来自运算放大器电源的电压。 我使用了来自电源另一个通道的3V 电压、并将其连接到电阻分压器。 该电压应为2V、但在示波器中为2.5V。 此外、第二级输出的电压高于 IN+输入。

    当我移除电阻分压器并将一个 2V DC 值从 电源直接接至 IN+引脚时、我在第二级输出上获得了一个振荡。 这是最奇怪的行为。

    扼要重述一下、为何我无法使用50欧姆探针测量输出信号? 为什么 IN+输入信号是这种奇怪的行为、根据基准、它有一个不可预测的操作?

    谢谢。

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    我想确认以下几点:

    1. 这是您要测试的配置吗?

      您已经谈到了如何更改测试中的几个不同方面、我想确保我们谈论的是同一个电路。 如果有任何缺失或与您正在测试的内容不同、请告诉我。
    2. 在测试时、光电二极管是否提供输入信号? 还是在第一级断开的情况下测量第二级?
    3. 50欧姆探针可能出现振荡、因为其工作不正常。 您能否通过尝试不同的50欧姆探头来确认是否是探头问题? 此外、1m Ω 探头不会显示阻抗不匹配导致的功率反射、因为您当前没有测试交流信号。
    4. 在测试第二级输出时、在与第二级连接的第一级之后是否仍包含隔离电阻器?

    需要注意的一点是:

    OPA858的共模输入范围为0V 至1.4V、比正电源电压(Vs+)低。 因此、如果您提供4V 电源、则最大共模输入电压为2.6V。 当分压器采用4V 运算放大器电源供电时、它实际上会输出2.75V 电压、从而导致超出限值时出现意外行为。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1.目前我正在测试这条电路。 在实验室中、我注意到、移除第二级的1pF 电容器允许我使用增益100。 因此、我将1kOhm 电阻交换为10kOhm。

    2.不,光电二极管不提供输入信号。 我测量了 TIA IN+引脚和 TIA 输出(第1级)、它们等于预期值。 我将在连接第一级的情况下测量第二级。 可以说明的是、虽然 IN+和第二级输出的信号没有相同的直流值、但当我向光电二极管提供信号时、第二级输出会对该信号做出反应。 这就是我说电路正常工作的原因。

    3.我用另一个50欧姆的探头测试,振荡仍然存在。  

    4.在我单独测试第一级后,我移除了隔离电阻器。 基本而言、我仅在探测第一级输出的信号时使用它。

    实际上、我没有考虑共模输入范围。 因此、我在施加直流失调电压时本应该更加小心。 然而、即使将一个5V 和3V 的运算放大器电源施加到电阻分压器上(IN+输入上为2V)、我也得到了同样的奇怪结果。 黄色波形是第二级输出、绿色是 IN+输入。 我还检查了 IN-输入、电压等于 IN+。

    谢谢。

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    感谢您提供这些信息。 对于您附加的最后一个波形、我仍然感到困惑。 如果为电阻分压器提供3V 电压、我预计绿色波形为2V。 在该波形中、您是提供运算放大器5V 还是4V? 绿色波形显示为2.75V、因此、如果您为运算放大器提供4V 电压、则仍会超出共模输入范围。 如果您能够连接运算放大器电源为5V 的波形和施加3V 电压的电阻分压器、那将非常有用。

    另外、使用50欧姆探针进行测量时、您能否确认输出端使用了隔离电阻器或某种端接布线。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    之前的波形为运算放大器电源为5V、电阻分压器施加3V 电压时的波形。 IN+输入应为2V、但是、运算放大器电源会对其电压输入产生影响。  

    现在、我为运算放大器提供了4V 电 压、并在电阻分压器上使用了3V 电压(IN+= 2V 时的预期电压)。 但您可以在下面的波形中看到、IN+为2、5V (绿色波形)、第二级输出为2、9V (黄色波形)。

    然后、我为运算放大器提供5V 电  压、并在电阻分压器上使用3V 电压(IN+= 2V 时的预期电压)。 但是、IN+现在为2、8V (绿色 波形)、第二级输出为3、9V (黄色波形)。 如您所见、IN+信号电压随运算放大器电源发生变化。

    我原本期望电阻分压器会施加 IN+电压、然后第二级输出的电压将与其输入相同。 但是、这不会发生。  运算放大器是否在 V+电源电压下饱和? 两个信号之间的差值是否因 Vos 增益而存在?

    我注意到、如果我为运算放大器提供4V 电压、并直接从电源连接2V 直流电压、电路会变得不稳定。 下面的波形为:黄色是第二级输出、绿色是 IN+电压。 在本例中、IN+按预期为2V。

    请注意:电阻分压器连接在 PCB 外部、而1nF (连接到 IN+引脚)位于 PCB 上 、但不靠近 IN+引脚。 这是问题吗? 我还在数据表上阅读了这篇文章:"放大器输入引脚上的过量电容会降低相位裕度、从而导致不稳定"。 我是否应该移除 IN+引脚上的电容器? 我之所以放置它、是因为来自电阻分压器的电压有一些噪声。 可以在下图中看到我指的是什么。

    我使用50欧姆探针进行测量时、使用的隔离电阻器为47欧姆。

    谢谢。

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  João

     感谢您提供详细的分析。 由于 Nick 不在办公室、我将提供支持。

     这不应该会导致问题;由于反馈电阻、这会是 IN-引脚的问题。 您认为电压偏置应该一致是正确的、并且您可能会使放大器饱和。 但是、您在第二级具有高通滤波器、这就是为什么要从第一级中移除直流组件的原因。  

     当您在 IN+端提供来自光电二极管的信号和2V 参考直流电压时、第一级和第二级输出的直流值是多少?

    此致、
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我决定移除 IN+输入引脚上的电容器、将增益更改为10、并在第二级输出端放置一个150 Ω 的串联电阻器。 下面是我的电流电路。 光电二极管与 C9并联(0.7nF)。

    然后、我使用50欧姆探针(粉色)测量了 IN+信号(黄色)和输出。 如下图所示、IN+直流电压为预期值(2V)、第二级输出也在2V 左右振荡(由于电阻分压器50/(50+150)、示波器上测得的电压为第二级输出电压的1/4)。

    然后、我使用10:1的10m Ω 探针进行探测、现在两个信号都振荡。 您可以在图像中看到 IN+信号下方的黄色和第二级输出为绿色。

    我 再次使用了50欧姆的探头 、但为 APD 提供了不同的电压。 现在、第二级振荡与我们之前看到的不同(它有一个大约4V 的振荡、在5V 电源时的最大输出电压)。 之前、我使用了 TPS61391来生成 APD 电压、实际上、该振荡类似于 IC PCB 的输出纹波。

    回答您的问题:如果我在 IN+输入端没有电容器、那么直流电压就是电阻分压器的预期电压。 但是、第二级输出会振荡。 当我在 IN+输入(1nF)处使用电容器时、第二级输出 看起来是稳定的、但是、IN+引脚不是电阻分压器的预期直流电压、并且第二级输出具有高偏移。

    我认为问题可能出在布局、因为输出下方的平面没有被切断、APD 电源电压是第3层的左电源平面。 这是否足以使电路不稳定?

    第1层:

    第2层:

    第3层:



     谢谢。

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!João

    这些是您正在经历的非常有趣的现象、 我们感谢您提供详细的回答。 我能够 对使用1k Ω 射频电阻器的器件进行稳定性分析、就像上面突出显示的电路、 相位裕度远高于 我们推荐的45度裕度。 下面随附了 TINA 文件、可以找到该文件。

    建议的一个调试步骤是隔离这两个级、并单独运行它们以测试振荡。 通过移除 C13 (TINA 原理图)、您可以分离 两级。 对于第二级、您可以尝试操作电路板来向 R11的左侧传输任意交流信号。 这将确认 第一级是真正稳定的、并且还确认第二级是不是由第一级引起的不稳定级。

    如果可能、另一个建议是尝试将1nF 电容器放置在 R1的左侧(TINA 原理图)。 我们不建议将电容器直接放置 在任何输入引脚上、因为电容器直接与 输入级相互作用、会导致稳定性问题。  电容器和同相输入引脚之间的 R1 3.3k Ω  电阻器将隔离电容。 尽管添加此电容器会让人感兴趣、但更大的问题可能是一个或两个级都不稳定、并且电容器会掩盖问题、但不一定能解决问题。

    我们还了解了布局、没有什么特别之处。 我们建议切断反馈引脚和反相输入周围的平面、输出引脚上的任何平面都不应产生太大的影响。 很难确切地看出是否已在代码段中删除所有层、但建议最大程度地减少寄生效应。 我确实看到您在输入级有一个 Riso (布局代码段中的 R3)、尽管数据表中突出显示了它、但我们已经看到此 Riso 会在某些电路中引起问题。 我们往往建议不要使用这种隔离电阻器。 这是 R3的意图、如果是、则值得在未来测试中将 R3设置为0欧姆。

    此致、

    伊格纳西奥

    e2e.ti.com/.../2577.OPA858stability_5F00_E2E.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    正如您建议的那样、我隔离这两个级并分别进行测试。 我在电阻器 R11 (TINA 原理图上为100 Ω)上施加了峰峰值为200mV、失调电压为2V 的1MHz 正弦波。 示波器上的此波形为蓝色(具有交流耦合)。 然后、我使用绿色探针和运算放大器输出(黄色波形)测量了 IN+输入(来自电阻分压器)。 如您所见、IN+直流电压为2V、运算放大器输出的增益为-10。 尽管我认为问题是第二级、但这些结果表明电路是稳定的。

    因此,我只测试了第一阶段(就像我在 这个论坛的第一个帖子)。 在没有隔离电阻器的情况下测量 TIA 的输出会导致电路不稳定。 绿色波形是 IN+输入、黄色波形是第一级输出。 接好10千欧的隔离电阻后电路变得稳定。

    我记得、尽管仿真给出了1k Ω 隔离电阻器的45度以上的相位裕度、但实际上却是无效的。 我 移除了 APD 和 IN-输入之间的隔离电阻器(正如您建议的那样)。 不过、TIA 仍然不稳定。

    将1nF 电容器放置在 R1 3.3千欧之前会使 IN+信号不稳定。 下面您可以看到 IN+信号的波形(绿色波形)和使用50欧姆探针的第二级输出的波形(粉色波形)。 基本而言、运算放大器饱和。 这个测试在两个级上都完成。

    关于布局、反相输入和反馈下方的所有平面都被切断。 只有第二级输出下方的平面未被切割。 该输出下方的平面是第2层上的 GND 和第3层上的 APD 电压。 该 APD 电压通过 TPS61391和两个电荷泵级生成。 该 APD 电压产生的纹波是使用50Ohm 探针时输出端出现的纹波。

    总之、只有当我在其输出端和10M Ω 探头之间放置一个10kOhm 隔离电阻器时、第一级才起作用。 第二级在单独使用时运行良好。 当我使用两个级时、50Ohm 探针会使输出振荡(IN+是固定的直流电压)、10MOhm 探针会使输出和 IN+振荡。 我注意到、如果我在输出端和10M Ω 探针之间连接一个10k Ω 隔离电阻器、电路就会变得稳定。

    感谢您的帮助!

    此致、

    João Rgeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    对于第二级、输出是否仍 显示不稳定的迹象 、还是由输入信号不理想导致的? 您是否可以尝试将器件的增益设置为例如20V/V、以便更改增益电阻器并相应地调整输入信号。 希望纹波会在输出信号中消失。 至于第一阶段,可能有多个原因使它这样做。 我想确认在仿真中正确捕获了 PD 电容。 我知道带宽 要求与5.6MHz 有关、 APD 的电容是否为.7pF?

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    非理想输入信号是什么意思? 当我在连接到运算放大器 IN-输入端的电阻器上施加来自函数发生器的波信号时、该信号在输出端以-10V/V 的增益放大。 我认为输出信号的纹波是来自函数发生器的纹波。

    是的、当提供+/-70V 以上的电压时、APD 电容为0.7pF。 如您所说、反馈元件提供的带宽为5.6MHz。

    基本上、当我单独使用运算放大器时、只有第一级使用10M Ω 的探头时是不稳定的(使用50 Ω 的探头测量时是稳定的)。 当我使用两个级时、系统不稳定、使用10M Ω 的探头。 使用该探针、输出和信号偏移(IN+)都会振荡。

    50Ohm 探针确保系统稳定。 但是、输出会有很多纹波。 在下面您可以看到以下波形:黄色是采用交流耦合的 APD 电源、绿色是基准电压(IN+输入)、粉色是输出电压。 值得注意的是、输出电压的最高峰值与 APD 电源的最高峰值相一致。

    谢谢。

    此致、

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    对于困惑抱歉、我想知道纹波是由器件造成的、还是输入信号有此纹波、这就是非理想 输入信号的含义。 由于不稳定、有时会出现小水平振荡、这就是我质疑第二 阶段是否真正稳定的原因。 这就是为什么提到增加增益的建议、但如果是由于输入信号、那么第二级似乎没有问题。 测量两个级时、是否有办法 在示波器中直接测量输出 而不是探测信号? 探头似乎在改变电路、因此排除探头对电路的任何影响是理想之选。

    作为快速实验、是否可以将 CF 电容器 更改为比电路板上的0.6pF 更小的值? 这将改变您的带宽、但目前的目标是看看这是否有助于稳定第一级。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢你的帮助。

    测量示波器的输出意味着什么? 可能我没有使用正确的术语。 假设我使用50欧姆探针进行测量时、我使用的是直接连接到示波器且输入电阻为50欧姆的 BNC 电缆。 这是您所谓的测量示波器输出的方法吗?  

    我注意到、与同相输入端的输入电容器有关的问题是因为该电容器距离运算放大器同相输入引脚太远。 我将这些电容器尽可能靠近同相引脚放置后、纹波就会衰减、输出信号会 来自 IN+的直流电压。 当您从光电二极管接收到信号时、您可以在图中看到 IN+电压(绿色)和第二级输出电压(粉色)下方。 是否可以进一步减少纹波?

    该纹波的峰峰值为20mV。 不过、有时此纹波会在没有任何明显原因的情况下增加至60mV。 此外、如果我缩放纹波、会出现大约2GHz 的小振荡。

    下面是电流电路。

    关于反馈电容器、我将尝试减小它、看看会发生什么情况。

    此致、

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    正确、拥有一根直接连接到示波器 的 BNC 电缆是 Ignacio 所说的、因为它减少了探测引入的电路中额外电容的影响。 从您提供的信息来看、似乎第二级可能不是问题、因为当您隔离两级并向第二级施加信号时、您说输出是稳定的。  

    将两级隔离开来之后、您是否能够提供第一级输出的波形、在这里测量直接连接到示波器的输出、而不是使用探头? 这将排除探针对电路的影响。  

    此外、使用600fF 反馈电容器以及减小的反馈电容器(类似于200fF)测试隔离式第一级也很不错。 检查减小的反馈电容器的原因与具有足够大的增益有关、因为 OPA858是一个解补偿放大器、具有7V/V 增益稳定。 将反馈电容器设置为600fF 可能会降低增益 、使放大器处于不稳定区域。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我单独测试了第一级、并 将其直接测量到示波器中(50 Ω 输入)。 如下图所示、跨阻放大器能够从光电二极管输出信号。  

    然后,我仔细看了一下振荡,我看到了大约2GHz 的相同振荡,正如我们看到的,当两级 连接。 这可能是由于反馈电容器600fF、因为考虑800fF 的反馈电容器(600fF + 200fF、来自寄生)、它在仿真时提供43度的相位裕度。  

    如您建议、我可以减小反馈电容器。 由于我目前没有任何低于600fF 的电容器、因此我进行了实验、以移除反馈电容器并且没有放置任何电容器(只有反馈电阻器)。 如下图所示、2GHz 的振荡已消失。  

    对于以下电路、我将考虑使用一个大约200fF 和400fF 的电容器、或者考虑在第一级降低电阻器增益。

    至于第二级、虽然我之前说过电路是稳定的、但实际上、它会有振荡。 我没有看到这种不稳定的根源、因为稳定性仿真给出了一个稳定的电路。 你有什么建议吗?

    谢谢你。

    此致、

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!João

    如您所见、移除反馈电容器并让寄生电容有效地成为反馈电容器、这样一个较小的值使第一级稳定下来、并按预期消除振荡。 那么、我分离了电路的第二级、然后进行了交流分析。 波特图显示您未使用当前配置实现带通滤波器、

    我使用您的滤波器进行了实验、如果我减小反馈电容器以增加通带、或者如果您通过调整反馈电阻器来减小增益、则波特图显示了带通滤波器响应。 我怀疑出现振荡是因为滤波器工作不正常。

    我建议使用 TI 滤波器设计工具 来帮助设计符合您要求的滤波器、或者调整您当前配置中的高通和/或低通滤波器。 需要注意的几点:

    • 请小心地调整电阻器和电容器值、因为这可能会影响您的电路的稳定性。
    • 您要实现的通带带宽相当窄;您可能需要增加通带带宽或查看不同的滤波拓扑(TI 滤波器设计工具应该能够帮助解决此问题)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您是如何运行交流分析的? 我提出这个问题是因为我得到了不同的结果。

    对于下面的电路、即第二级隔离、我在1MHz 和10MHz 之间获得了增益为40dB 的带通滤波器。 这是我设计的东西。

    同时、 为了帮助我设计滤波器、我将查看 TI 滤波器设计工具。

    谢谢。

    此致、

    João ó n Rego

    e2e.ti.com/.../2475.OPA858_5F00_AC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    今天、我再次运行了 AC 分析以检查获得的结果、我看到的结果与您的结果相同。 我肯定有一些不正确的东西,所以我对此表示歉意。

    我正在努力理解你为什么看到振荡,我希望在星期三的一天结束之前给你提供一些信息。 感谢您的耐心。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我在实验室里做了一些测试、但我不知道这是否对您有所帮助。

    在两级隔离的情况下、我比较了它们的振荡。 如我们之前所见、第一级、无反馈电容器、无振荡。 第二级具有大约1.5GHz 的振荡。 此电路经过修改、具有0.5pF 的反馈电容器。 它仍具有100的增益。

    然后、我比较了第2级隔离和整个电路(第1级+第2级)之间的振荡。 完整电路具有约2.2GHz 的振荡、高于隔离的第二级。 它们之间的唯一区别是输出电阻器(150 Ω)的位置。 整个电路(第一级+第二级)的输出电阻器 更接近运算放大器输出。

    此致、

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!João

    是否可以像第一级那样移除第二级的反馈电容器? 我认为、反馈电容器与寄生 PCB 电容的结合会导致 第二级变得不稳定。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我已经完成了该操作、并且得到了相同的振荡。 基本上、在我将反馈电容器从1pF 改为0.5pF 之前、我测试了没有反馈电容器的电路。

    谢谢。

    此致、

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!João

    感谢您确认这一点。 您是否可以尝试移除1nF 电容器和反馈电容器并将反馈电阻器更改为1k 欧姆、以使器件的增益为10? 还可以确认输入的信号(振幅和频率)以及对 Vin+端子施加的偏置电压。 我正在尝试理解您为什么会得到我在您提供的图中看到的大约600mV 的输出。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如您所说、我移除了1nF 电容器、并将反馈电阻器更改为1k Ω。 我之前做过此测试、还记得我也遇到了振荡。 在下面的窗口中、您可以单独查看第2级的输出(没有第1级)。 它具有频率为400MHz 的振荡。 由于180欧姆串联电阻器与50欧姆示波器输入相连、信号实际振幅减小了4.7。 如果我在反馈上放置一个电容器、仍然会得到振荡、不过振荡振幅会减小。

    输入端没有信号(输入端开路)、因此输出应遵循同相输入、即2.5V 的直流电压。

    这个问题占用了我太多的时间、因为我已经有另一个 PCB (具有不同的运算放大器)运行良好、所以我将会处理这个问题。 尽管如此、我仍会尝试使用新的布局和不同的运算放大器来改进此电路。 因此、我想询问您是否有任何运算放大器可以推荐用于替换此 OPA858。

    感谢您的支持。

    此致、

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    感谢您耐心等待、我们正在努力为您看到的振荡问题找到解决方案、同时感谢您的详细回答。 根据之前的响应、我假设、当您隔离第二级时、您正在将信号施加到信号发生器的输入。 但是、如果您使输入保持悬空状态、预计会出现振荡、因为保持输入悬空将使运算放大器看起来像单位增益运算放大器、并且 OPA858在单位增益方面不稳定。

    如果您想再次尝试测试第二级、您可以将第二级连接回到第一级(因为我们已验证第一级是稳定的)、或从信号发生器输入信号。 我还要求您再次进行测试、保留1nF 和反馈电容器被移除、以确定放大器在基本反相增益配置下是否仍然存在振荡。

    我还完全理解想要枢轴并尝试使用不同的运算放大器。 您说您使用的是其他运行良好的运算放大器;您是否能够提供关于什么是运算放大器的详细信息? 我非常乐意为您提供运算放大器建议、我只有几个问题、以便我能给出最佳建议:

    • 我假设您正在寻找一款电压为5V 的单电源放大器、具体取决于您为 OPA858供电的方式。 是这样吗?
    • 您能否提供光电二极管的电流输出、或者您需要多大程度的放大信号? 另外、光电二极管信号的频率是多少?
    • 您是否在为第二级放大器寻找推荐、或者您是否也在为第一级 TIA 寻找不同的建议?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我将来自信号发生器的信号应用到第二级、以分别进行测试。 输入信号被-10的增益放大。 然而、在大约 GHz 的频率下、振荡仍然存在。 您可以在第二级输出下方的图像中看到。 之前我已经做过第一级+2级的测试、仍然有振荡。

    我之前提到的另一个电路非常好用、它在所有级上都使用了 OPA356。 但是、由于带宽限制、我有2个增益为-10的反相级、而不是只有一个增益为-100的反相级。  该电路的主要限制是噪声值较高、这些值是根据 SPICE 仿真预期得到的。

    剩余问题的答案:

    •  是的、使用具有低噪声和禁用引脚的、运行电压高达5V 的单电源。
    • 光电二极管电流可以是1nA 到最高500nA。
    • 目前、我 主要关注关于第二级的建议(或者、如果需要、使用2个反相级、就像我在 OPA356上一样)、因为第一级运行良好。 但是、如果您对1st 版本有任何建议、 欢迎您提出。

    谢谢你。

    此致、

    João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    感谢您提出要求。 我认为有两款放大器非常适合您的应用。

    我会推荐单位增益稳定电压反馈放大器 OPA859。 另一个可能起作用的选项是 OPA695、它是电流反馈放大器。

    如果您对这些器件有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克