This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:LM393B 与 LM393M

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393LV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272939/lm393b-lm393b-vs-lm393m

器件型号:LM393B
主题中讨论的其他器件:LM393LM393LV

大家好、我目前在使用 LM393BIDR 时遇到问题、我们一直在使用 LM393M。 我们将其用于制造锯齿发生器、但 LM393BIDR 未进行直接替代。

我们使用 LM393M 已十多年、购买 LM393BIDR、我们没有锯齿状输出、仅高5V。  

Attacjh 是原理图。 有什么建议吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    查看波形的示波器照片会有所帮助...但我想我可以看到正在发生什么。

    请参阅 LM393系列应用手册:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    阈值由 R21/R25设置为4V、从而超出指定的输入电压范围(Vcc-2V)。

    当两个输入都超出指定的输入范围(>4V )时,新芯片和旧芯片的行为会有所不同。 在这种情况下、"经典"裸片输出设置为低电平、"新"裸片输出设置为高电平。

    在过去10年中、您依赖这样一个事实:当超出输入范围时、输出会"触发"低电平、您从未注意到它。 "新"裸片"拖高"、使工作堵塞。 它会被"卡住"。

    需要将 R21/R25阈值设置为低于3V、以避免反转。 快速解决方法是尝试使用具有 R-R 输入的 LM393LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    感谢您的回复!

    我将尝试将 R21/R25设置为2.5V、从而查看锯齿波形是否以2.5V 的峰值电压返回。  

    再次感谢、  

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 R21/R25更改为2.5V、但否、我仍然未获得锯齿波形。 但到目前为止、我们将仅使用非 B 版本 LM393来修改我们的产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    嗯、我们能看到工作电路的示波器照片吗?

    您是否试用过 LM393LV? 它的轨到轨输入消除了反向问题。

    由于 PCN 的原因、您最终将得到一个"B"器件...所以您需要避免电路依赖于特定器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    以下是 LM393引脚处的 SCOP 捕捉:

    引脚1和3:

      

    引脚2:

    谢谢!  

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    它看起来示波器屏幕上的网格分区标记已关闭。 实际电压、有点困难。

    我认为这是"工作"版本。 当引脚2和3 "卡住"时、引脚2和3上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    思考:如果您将"B"器件上的输出引脚1暂时接地、会发生什么情况? 开始工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    当引脚1暂时接地时、输出引脚2变为低电平、并且在接地被释放时立即变为高电平。 我使用随附原理图上的 R21/R25值。

    将 R21/R25更改为2.5V 时、输出引脚2在引脚1暂时接地时恰好保持低电平。  

    谢谢!  

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我在仿真中修整了您的电路。 这是我怀疑的...

    最初的"10年"电路使用10k 电阻器将正极引脚通过 R21/R25设置为4V。 4V 违反 VCC–2V 规则。

    该电容器还可通过充电升至4V 以上。 这也违反了 VCC–2规则。

    对于"旧"器件、 两者皆可 输入高于限值(>4V)时,输出发生低电平故障-这正是您实际需要的。

    你一直依赖这个小"功能"多年... 从技术上讲、输出应该是不确定的、不应该起作用。 如果您在低温下遇到问题-这就是为什么...

    当两个输入都被违反时、新的"B"器件输出变为高电平-这就是它卡在高电平的原因。

    将 R25变为2.5K 会将正输入下移到2.5V -完全在限制范围内。 以及电容器充电上限。

    缺点是这限制了三角波的振幅。 我仍然感到困惑的是为什么"B"仍然不起作用。 这就是我让您将输出短路以强制将其置为低电平的原因、希望一切都能开始。 仔细观察启动情况(前几个周期)。

    但我实际上建议您切换到轨到轨输入器件、例如 LM393LV、以消除输入余量问题。 然后你可以回到你的10公里,并获得更大的4V 摆幅(也许更多!)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这只是为了确认这是"B"器件吗? 还是"旧"器件?

    将引脚1 (比较器输出)接地应将引脚2向下拖动到 CR2二极管中并使电容器放电。

    释放后、电容器应该开始充电(在引脚2上斜升)。

    当引脚1输出短路时、引脚2和3是否都变为低电平? 引脚3应立即反弹至2.5V。

    在引脚1、2和3上测得的实际电压(使用 DMM)是多少? 阻抗尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    对于卡滞版本、R21/R25在2.5V 电压下、引脚2为185mV、引脚3为176mV。

    谢谢!  

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这很奇怪...

    请确认:

    "旧的"LM393可用于2.5k 和10k 电路?

    "B"版本不能同时在2.5k 和10k 电路上运行?

    您是否能够使用4通道示波器? 即使是便宜的,慢的? 最好在一个屏幕上同时看到引脚8、2、3和1。

    或者、您可以使用您的2个通道、在触发电源时单独查看引脚1、2和3。 保持位置和灵敏度不变(只需移动探头)。 打开满意度...(Display->Grid -> Full)

    触发电源(引脚8)、触发电平设定为0.3V、并将触发器设定为单一或者关闭"自动"触发。

    我对启动行为很好奇。