This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:低频下的输出相移

Guru**** 2522710 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276044/amc1100-output-phase-shift-at-low-frequencies

器件型号:AMC1100

大家好、我正在 使用 ADC 上游的 AMC1100进行检测、它需要精确的增益和输出相位值来将它们计入 ADC 中。 在 Tina 中、我对 SPICE 模型进行了仿真、它在50Hz 下为我带来了约-0.06度的相移、那准确吗? 如果无法在哪里找到正确的值?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    通过使用3us 延迟和20ms 周期、我获得了0.054度的相移。 因此、我相信您的-0.06度相移听起来是合理的。 但请注意、它可能会根据信号延迟的最大规格而变化。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    评估