Other Parts Discussed in Thread: INA290, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:INA290、 INA240大家好、我正在研发反激式控制器。 我的电路频率为100kHz、因此我必须使用非常快的运算放大器进行控制。 我认为、INA290对于直流/直流转换器设计而言是不够的。 您是否推荐任何用于开关电源的运算放大器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Salih,
关于开关、您需要考虑两个因素、即节点的位置和开关内容。 大多数直流/直流测量点超过电感器、此时电压变化不大、因此 INA290会正常工作。 对于 INA290、我唯一感到担忧的是数据表中您需要注意的事项、以确保其满足您的设计要求。 INA290的 VCM 范围有限、因为用于高侧感测。 另一个是数据表上显示的带宽与输入间的关系。 如果这些不是问题、那么这可能起作用。
其他选项是使用 INA296无带宽与 Vsense。 带宽接近于 INA290。 如果您将其放置在不建议使用的开关节点上、请查看 INA241或 INA240。