This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115电流限制

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275373/xtr115-xtr115-current-limit

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR111

尊敬的诸位:

是否有一种非常简单的方法可以限制 XTR115能够发出的最大电流、而不是让它在32mA 范围内饱和?

在23到26 mA 之间的任何值都可以满足我的需要。

输入电压将在11 - 30V 之间变化。

使用的外部晶体管是 FZT853。

负载电阻高达500欧姆。

谢谢

卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我需要补充的是、在所连接电路的正常工作条件下、Iout 将始终处于3 -21mA 范围内。 但由于传感器器件的机械故障、这可能会改变输入电路以超出限值-因此 XTR 将会自行限制(如数据表中所述)为在33mA 周围。 我要做的是限制它可以消耗的最大值、同时不影响现有的输入电路。 因此、要在 XTR 的输出上添加一些东西来限制电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    输出电流将始终处于3 -21mA 范围内。 [/报价]

    是满足 Iout 要求的电路。 在无信号的情况下、您需要非常仔细地查看电流预算。  在无输入信号条件下、XTR115中的总电流不得超过2.5 -2.7mA 、否则在无信号条件下、您将无法实现 Iout = 3mA。  

    e2e.ti.com/.../XTR115-0_2D00_5-3_2D00_21mA-09272023.TSC

    因此,XTR 将自限制(如数据表中所示)到33mA 周围。

    如果能够为 BJT 驱动器实现类似的限流电路、就能够实现目标。 下图是从 XTR111数据表第13页捕获的、该页为 MOSFET 驱动器设计了外部电流限制功能。  

     

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr111.pdf?ts = 1695825768125&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您需要其他帮助、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、我将进一步深入探讨这个问题。 此致。