This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:芯片应用问题

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273375/opa2376-application-issues-of-chips

器件型号:OPA2376

我想问问、我是否使用 OPA2376运算放大器并将其连接到跟随器以便使用、以及预期输出1V? 为什么当输出端子连接到0欧姆电阻器时测量的电压值会引起振荡? 切换到1欧姆输出是正常的,


该图中0V5的实际输入为1V



施加0欧姆电阻时、测得的输出为1.9、负0.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tonyx,

     振荡由1uF 输出电容器引起、此电容器与 OPA2376输出阻抗一起在 Voi/Vin 传递函数的有效带宽内形成一个极点、从而导致 较大的相移。  为了确保在过程/温度变化范围内稳定运行、请与输出电容器串联25 Ω R115/R116、或移除1uF C185和 C187。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    既然你 上次回复已经过去一周了、我将 结束他的询问。  如果您还有其他问题、请回复或创建新主题。