This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2835:输入中包含电感器的差动运算放大器仿真

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275474/opa2835-simulation-of-a-differetial-op-amp-with-a-inductor-in-its-inputs

器件型号:OPA2835
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我试图仿真一个放大差分输入的电路、这个电路来自一个带有两个线圈的电感器、COM 线被连接到0.8VDC 的基准电压。

 

该电路等于下图中的电路。 我们有一个 DUA 线圈电感器、其基准电压为0.8VDC、该电感器的线圈将受到磁场的刺激。 电感器输出端的捕捉信号在0.8VDC 之上为1mV。

由于我不知道如何实际进行仿真、我使用了下面的电路、但我在一篇文章中看到了 VCVS 到 DP 的用法类似。

Vg4和 Vg3。

 

 

两者的 DC 电平都等于0。

有 办法使用双电感器、对电路进行与实际使用非常接近的仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gilson:

    如果我明白您正尝试正确地进行仿真、我认为您可以使用两种方法来仿真您的电路。

    第一种方法是使用电压发生器源、与上述方法类似。 这可能是最简单的方法、如果电压源能够准确捕捉电感器输出的行为、这种方法效果会很好。

    此处的电压源具有以下设置:

    仿真电路的第二种方法是利用 TINA-TI 中的电感器模型、如下所示

    有线性和非线性电感器模型可供选择。 您可以调整模型的属性来匹配您正在使用的电感器、这应该有助于为您提供准确的仿真。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、感谢您快速回答。  

    关于 DE 第二个示例、可以在电感器中仿真200kHz 的频率?

    另一个问题、您是否有一个文档介绍了 TINA 的受控源如何工作?  

    在:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gilson:

    为了理解如何在您的应用中最好地仿真电感器、我有几个问题、这样我就能了解您的目标是什么。  

    1.您说要使用磁场激励电感器、您是否知道要使用磁场激励电感器、从而感应什么电流?

    2.电感是否从基准电压源流经它们的初始电流开始?

    3.每个电感器的输出是否为0.8VDC +/- 1mVAC 且输出彼此相差180度?

    4.您能详细说明一下这个电路的应用吗? 如果可以的话、我可以尝试提供一些具有仿真功能的参考设计。

    此外、您能否分享您看到的使用 VCVS 模拟电感器的情况? 我不确定在这个应用程序中使用 VCVS 是最有意义的,但知道这篇文章将有助于获得有关您正在尝试实现的目标的一些背景信息。

    此外、我正在尝试查找有关受控源的任何文档、以便提供有关这些文档的更多信息。

    谢谢。

    尼克