This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902KV:如何解决最坏情况下的放大器输出电压、请考虑输入偏置电流、输入失调电流、输入失调电压

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275952/lm2902kv-how-to-solve-worst-case-output-voltage-of-the-amplifier-consider-input-bias-current-input-offset-current-input-offset-voltage

器件型号:LM2902KV

您好、TI 专家。

您能否帮助分享说明如何考虑如下所示气插性放大器电路中的 IIB (输入偏置电流)、IIO (输入失调电流)、VIO (输入失调电压)来解决最坏情况下的输出电压的文档或材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html# 部分输入失调电压和输入偏置电流(2)

    对于该应用、直流误差为  

    Vos * NG;其中 NG = 37=36k/1k +1 ( 非反馈侧的增益)

    IIB * Rdiff * NG;其中 Rdiff =-0.837k =(1k ||36k)-(1.8k + 0.1k);IIB 和 Rdiff 均为负 ,所以误差为正  

    IIO * Rmax * NG;其中 Rmax = 1.81k (是两个输入电阻中的较大者。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家。

    感谢您的及时反馈、  

    为了确保我正确理解、我是否可以使用以下公式来求解运算放大器在最坏情况下的输出?

    其中:

    此致

    宇庭市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuting,

    除将 NG 添加至 VOUT Ideal 外、您的公式是正确的。  M1_CUR (Vin)可能不会一直为零;因此也可以将其添加到中

    括号内部可以转换成行式"mx+b" m * Vin +b;然后应用 NG;NG*x* Vin + NG*b

    它不会更干净、但会更明显的是 VIN 有多少增益