This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:PGA309EVM-USB

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274909/pga309evm-usb-pga309evm-usb

器件型号:PGA309EVM-USB
主题中讨论的其他器件:PGA309

早上好!

我正在尝试将 PGA309EVM-USB 与 USB DAQ 平台和 PGA309测试板配合使用。

使用 USB_DAQ + PGA309ewm.ppt。我创建了一个配置文件、其中禁用了传感器仿真。

我已将一个灵敏度为2mV/V 的350 Ω 电桥称重传感器连接到 PGA 测试板、并使用 PGA309计算器软件、我发现 粗偏移、前端 PGA 零 DAC、增益 DAC 和输出放大器增益。

I 支持内部 Vref 至2.5V、并将 Sensore 激励提高至1.3V、将 VSA 提高至5V。

PGA309测试板配置为4线制、跳线设置如下:

JMP4外部

JMP5外部

JMP13二极管

JMP6外部

JMP7常闭

JMP8一到 PRG

JMP3 ADS1

JMP9常闭

JMP1常闭

JMP17外部

JMP 12 Vexc

JMP11 vdut

JMP10常闭

如果我测量 Vref 和 Vsensor (使用万用表)、 我可以读取2.5V 和1.28V 这两个我设置的参数、但是当对电池施加已知重量时、我不会看到 Vout 变化。

问题是我做了一些事情不对,有什么建议吗?

提前感谢、

卡尔梅洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo,

    在将实际传感器连接到 PGA309EVM 之前、您能否尝试使用传感器仿真器。  下面是有关如何设置跳线以及需要哪些软件设置才能通过传感器仿真器获得良好的校准结果的分步过程。  一旦您确认此方法有效、我们就知道硬件和软件正常工作、我们就可以调试您的实际传感器。

    e2e.ti.com/.../0841.pga309EVM-software-step_2D00_by_2D00_step-example-9_2D00_22_2D00_2023b.pdf

    此致、Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好:Art Kay、

     我逐步遵循 pdf 上的说明并获得了接近目标0、5V 和4、5V 的值、但 Temp DAC 列报告的 C2始终为0、50和100 °C。

    当我运行传感器仿真器进行验证时 、温度传感器输出在温度滑块的不同位置始终为0V、相反、我看到 Meas 变化、但在100%的负载下、我获得了-13%的误差(Out Ideal 449197、Out Meas 397229)。 温度补偿似乎 不能正常工作。

    如果我将 Load slider 设置为64,4578%、电桥 Vexc 输入、电桥传感器输出和绝对电桥都接近 pdf 中显示的值。

    可能是硬件问题吗?

    关于真实传感器的问题。 例如、使用20kg 的称重传感器、电桥为350 Ω、灵敏度为2mV/V。

    如果我将范围输出值设置在0.5V (0kg)和2、25V (10kg)之间、如果我在称重传感器上承载20kg 的重量、电压输出被阻止到2、25V (因为我配置了 PGA309)、或者输出电压将接近4、5V?

    我购买了用于进行此测试的评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo,

    我想我理解这个问题。  软件需要 US 区域设置(即、小数 点采用句点而非逗号)。  我相信,在过去的某个时候,这个软件是在欧洲区域设置测试的,但也许最新版本的窗口有影响操作.  在任何情况下、我使用美国区域设置运行软件并获得良好的校准结果、然后我将区域设置更改为德国 并获得 与您看到的结果类似(即 TEMP DAC 恒定)。  下面的附件总结了该测试。  我知道不方便、但您能尝试更改您的区域设置并重新运行测试吗?

    e2e.ti.com/.../pga309_2D00_regional-settings.pdf

    此致、Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Good Morning Art Key

    我按照 pdf 中的解释修改了"区域"和"区域"格式、并且温度输出中出现了相同的错误。

    而是 在"自定义格式"窗口中修改后,参数十进制符号使用点值更改逗号值。

    之后、被配置为仿真的试验板能够正常工作。

    该板可以正常工作、但使用真正的沃尔传感器时始终存在问题。

    是否有任何文档介绍了真实传感器的设置?

    此致、

    卡尔梅洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo,

    您能告诉我您的传感器的信息吗、如下所示?  您是否正在将 PGA309EVM 用于此测试?   假设您在使用 EVM、并且您提供了以下传感器信息、我可以在传感器仿真器配置为与您的传感器匹配的情况下进行分步校准。 下表中以红色显示的项目是示例。  请使用您的特定配置填写这些字段。  完成此操作后、我将记录校准过程中的每个步骤。  我认为、您的实际校准可能会由于跳线设置或软件配置问题而失败。

    温度传感器类型

    二极管

     

     

    校准中的温度数量

    3、-25C、+25C 和+125C

     

     

    相对于压力的线性度校正、

     

     

    输出配置

    4线电压输出

     

     

    温度

    温度传感器电压

    传感器最小值

    传感器最大值

    -25°C

    0.6V

    1mV/V

    10mV/V

    +25°C

    0.65伏

    1.6mV/V

    9.5mV/V

    +85C

    0.75伏

    0.3mV/V

    11mV/V

     

     

     

     

    温度

    传感器最小值

    传感器中位(50%)

    传感器最大值

    +25°C

    1.6mV/V

    6mV/V

    9.5mV/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好:Art Kay、

    第一步、我将尝试4线电压输出测试、第二步我将尝试测试电流输出。

    现在我将使用一个称重传感器、它具有350欧姆的惠斯通电桥、灵敏度为2mV/V、Vref 内部为2.5V、Vexc 为1.3V、我要在25°C 处测试串扰

    我解决了问题、我在该论坛中搜索并阅读了许多有关 PGA309EVM 的文章、但我发现了一篇有关您的旧文章

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/49904/pga309-usage/742652?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PGA309EVM-USB#742652

    其中说明使用实际传感器的方框图选项卡时、必须选中 Test Pin 框、否则 EEPROM 会覆盖寄存器。

    我在软件手册中没有找到此信息。

    选中该框后、我现在能够使用电压输出配置中的传感器处理电路板。 完成这些测试后、我将尝试在电流输出下工作。

    感谢您的支持、

    卡尔梅洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo,

    很乐意提供帮助。  如果您有其他问题、请随时联系。

    艺术