This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于称重传感器的 INA

Guru**** 2913410 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276676/recommend-ina-for-load-cell

主题中讨论的其他器件:INA333

我有一个6kg 称重传感器、请推荐合适的仪表放大器、以便能够连接到具有16位 ADC 的微控制器。

 

我使用的是6千克称重传感器。 它用于测量重量。

 

此外、我需要该称重传感器的1克精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、您好!

    我们之所以在电流检测中放置该元件、是因为我们也使用 INA 元件标识符。  我将其移至正确的组。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    需要一些额外的详细信息才能提供更好的建议。  您使用的电源电压是多少?  传感器的范围是多少、以 mV/V 为单位?  您需要解决的最低级别是什么?  ADC 输入范围是多少?  您计划使用什么采样率。

    假设电源为5V、一种常见的选择是 INA333。

    此致、

    艺术