This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:过载恢复时间

Guru**** 2767335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276314/ina186-overload-recovery-time

器件型号:INA186

尊敬的技术支持团队:

从过载输入保持开启后返回无负载的状态恢复大约需要300us。
数据表显示为80us。

问题1: 是否有措施缩短恢复时间?
问题2. 剂量"在时间受限的故障事件中"意味着瞬时事件?
这意味着多短的时间?

我将通过电子邮件分享原理图和更多详细信息。 您能否通过 DM 分享电子邮件?

■配置

INA186A1  

Vs =+1.5V

GND =-4V

REF =-1.5V

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我认为"时间限制"意味着少于几百微秒。  

    振荡来自器件的内部开关。

    我会尝试在 OUT 引脚处添加一个对地的小电阻负载、以查看这是否有帮助。 1nF 以下的小电容器可能是另一种尝试。

    当输出长时间未饱和时、80us 是最佳情况。  

    请通过私密消息将原理图发送给我。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的答复。

    我通过私人消息发送了原理图。

    此致、

    TTD