This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:信号放大和整流为 CMOS 逻辑

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC23C11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275961/amc1301-signal-amplification-and-rectification-to-cmos-logic

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC23C11

您好!

我想通过泄漏电流检测驱动继电器。 泄漏电流传感器提供20mV 输出。 需要将相同的信号转换为3V3以通过 MOSFET 驱动继电器。 请推荐该解决方案的可用解决方案。 该模块的方框图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    AMC1301是一款专门用于高电压电流测量的隔离式放大器。 我认为这不是适用于该应用的器件。  

    AMC23C11等隔离式比较器 AMC23Cxx 可能更合适。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    谢谢、我会使用建议的器件型号再次发布问题。