This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228_237_238EVM:未识别 SCM 板

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1273963/ina228_237_238evm-scm-board-not-recognized

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件:INA229

您好!   我刚使用了带 SCB 的 INA228EVM 板。  我已经在 Win 10 PC 上加载了 SBAC253A 串行驱动程序和云驱动程序、并且该电路板在设备管理器中显示为 COM7、我 将其设置为115k 或9600。  但当我进入

 https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA228_229_237_238_239EVM_GUI/

无论尝试使用何种串行端口选项、我都会得到"Device not found (未找到设备)"。  选择串行端口时显示"不兼容"。  还尝试将 SW1和 SW2设置设置为 SDA、电路板默认采用该设置。

此外、我的 EVM 板与图片不符、它具有 CS 1-4开关、而不是两个 GND/VS/SDA/SCL 开关。  我使用的是哪种版本的电路板?  显然不是已记录的 B 或 E。  如何更改 I2C 地址以添加以菊花链形式连接的第二个 EVM 板?

谢谢、 Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我从 Mouser 购买的电路板是一款较旧的 SENS063B、sbou241e.pdf 似乎与当前的 SENS064A 完全不同、没有记录。  旧版电路板上的文档在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们的 GUI 也支持您获取的电路板、只需要您在 EVM 上进入 DFU 模式进行初始更新。 有关如何进入 DFU 模式的说明可在位于 https://www.ti.com/lit/ug/sbou241e/sbou241e.pdf 的 EVM 用户指南中找到。有关这方面的部分可 在第4.2.1节(设置)中找到。 用户指南中的屏幕截图是 INA229、这是一个 SPI 器件。 SPI 器件使用 CS1-4连接而不是寻址连接与 GUI 连接。 如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 我知道你是我的女人,我想和你复合。"

    不起作用、我尝试一切进入 DFU 模式以升级驱动程序。  我的确手动加载了驱动程序、该驱动程序在设备管理器中将通用批量器件移入 MSP432批量器件、但没有帮助。  我还尝试加载一个全新的 Win 10在不同的 PC 上,并把驱动程序上,也没有帮助。  在按下"Reset"时、 还使用镊子短接孔、同时在 COM 端口中输入该命令以及更改 COM 端口。   没有效果。  无论设置如何或是否连接了 EVM、我在 GUI 中更改为的所有 COM 端口都会说"不兼容"。

    我运行的是 GUI 的2.1版、也尝试了早期版本。

    如何判断 SCB 板是否有缺陷?  这些灯亮起、EVM 亮起。  但我没有办法尝试。  SCM 板有缺陷或 GUI 软件有缺陷,或两者兼而有之。

    令人沮丧!   谢谢、 Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198304/ina239-evm-scb-connect-fail 的问题相同 、只是我无法使其进入 DFU 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当您对 SCB 上电时、哪些 LED 亮起? 尝试通过短接引脚并按 RESET 进入 DFU 模式后、哪些 LED 会亮起? 进入 DFU 模式后、只有 D5应该亮起、或者 DFU 未正确进入。 如果只有 D5处于打开状态、则可能是处于 DFU 模式。 在短接引脚的同时、您可能必须长按复位按钮才能进入 DFU 模式。 要确认您是否处于 DFU 模式、您可以查看器件管理器来查看 TivaWare DFU 或 Stellaris DFU。 如果未处于 DFU 模式、则需要分别为通用大容量器件和 USB 串行器件设置驱动程序。  

    澄清一下、您的 SCB 控制器是标记为 "TI 传感器控制板"还是"精密 ADC 主板"? 最初插入控制器时、LED 指示灯是在循环亮起还是稳定亮起? 如果它们正在循环、请等待它们完成、然后控制器将自动进入 DFU 模式。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed:  标签是"TI 传感器控制板"。  当我最初插入控制器时、LED D1-D4连续循环而不停止、加上 D5稳定亮起。  在我短接 DFU 引脚并长按 RESET 后、情况是相同的、仅不是 D5。  我已加载通用大容量器件的驱动程序、因此它显示在 MSP432 Bulk 器件的器件管理器中、并显示为 COM3 USB 串行器件、不加载我在器件管理器中设置为115200的任何驱动程序。  谢谢、 Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    似乎存在错误代码。 您能发送一段 LED 闪烁的视频让我确认吗? 理想情况下、视频会显示模式重复至少5次。  

    此致!

    穆罕默德