This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4354-Q1:OPA4354-Q1

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271527/opa4354-q1-opa4354-q1

器件型号:OPA4354-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA4354

您好、TI 团队、

我正在使用 OPA4354 IC 在降压转换器中为 Mos-FET 提供 PWM。 汽车应用。 我通常在设计中首选施密特触发+集成+比较器/误差类型以减少其他组件、并且它应该是闭环以控制输出电压、因此首选输出反馈。

我的设计参数是

1.所需开关频率- 650kHz/1.5uS

2.占空比- 37%

3.降压输入和输出电压- 12V (输入)和5V (输出)

4.反馈电压- 1V 至2.5V (可根据要求进行调节)

 我感到困惑、如何为启动电路提供第1个脉冲、以及如何获得用于控制/设置输出电压的反馈电压。

恳请您提供仿真模型、基于基本运算放大器的组件计算以及仿真结果、以便更清楚地了解其他组件计算

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

     如果您要寻找闭环线路、这将取决于您的输入信号。 您对 OPA4354的输入信号特征是什么

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号的直流电压、可根据我们的运算放大器 VCC 进行设置。 我正在使用基于 MOSFET 的电源(高输入到低输出、采用运算放大器电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

      今天、我无法提供示例应用、但我应该在本周结束时进行。 我认为您需要在饱和区域操作放大器、这是非理想区域。  

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于饱和区、我没有得到您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我正在等待您的设计支持、如上所述。 请尽快与我们分享、因为我们将延迟。

    此致

    M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我在15天前分享了我的问题,但现在仍在等待,请分享您的团队专业知识,让它定序完成。

    此致

    M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

     很抱歉、我漏掉了您之前的回复、并且耽误了很长时间。 如在生成仅具有直流信号和闭环反馈的脉冲一样、您必须故意生成信号以钳制在放大器的非线性区域中的 VS+或 VS+处。  

     或者您想获得以下工作成果: PWM 参考设计。 它将使用两个双通道放大器/比较器、这将不会占用您首选方法所需的大量空间。  

    谢谢!
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、  

    1.如果您提供任何仿真电路、我认为快速设计很有帮助、因为在仿真电路中、5V 反馈将用于改变 PWM、因为闭环降压转换器会工作。

    2.如果我需要选择运算放大器来生成高达1MHz 的开关频率,那么我必须关注的运算放大器的主要参数是什么

    此致

    M·特里巴迪