This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:电阻器加热

Guru**** 2527760 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC3302, AMC3301, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274026/amc1301-resistor-heating

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC3302AMC3301AMC1302

原理图 规格 28V,300A

电阻器发热问题是否有解决方案?


是否有 AMC1301的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    串联电阻器(通常与用于抗混叠滤波器的差分电容器配对)是否发热到 AMC1301的输入端、或者与300A 负载串联的分流电阻器是否发热?  

    能否提供更完整的原理图?  

    减少分流电阻器电阻或增加功率耗散额定值通常是解决方案。 我们提供了以下 Excel 计算器和应用手册、可帮助您选择器件和分流电阻:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa460/sbaa460.pdf?ts = 1684179841117

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa568/sbaa568.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slyt810/slyt810.pdf

    https://www.ti.com/lit/zip/sbar020

    我建议使用 AMC1300B 或 AMC1302来替代 AMC1301。 AMC1302具有较小的输入电压范围、这有助于实现高电流应用。 我们还配有带有集成直流/直流转换器的 AMC3301和 AMC3302、可简化设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 AMC1301输入端的串联电阻加热、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC1301将 INP 和 INN 连接到 GND1和一个电容器。
    您提到的 AMC1300B 没有连接 INP 和 INN 到 GND1、而是连接到电容器。 我想知道 AMC1301和 AMC1300B 有什么区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC1300B 比 AMC1301的流程更新。  

    请分享您的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../J1.-Input-_2800_1_2900_.pdf

    AMC1301的输入电阻器正在升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该原理图未包含输入电阻器的规格。 您是否尝试过增加输入电阻器的电阻或功耗额定值?  

    是300A 值直流还是 A_rms?  

    我看到您使用4x500uohm 的分流电阻器来测量电流。 从原理图和电阻器选择的角度来看、这应该没问题、但是散热如何?

    有多大的盎司覆铜、以及是否有大平面可用于散热?  

    您使用的是散热器还是风扇?  

    如需更多信息、请参阅我在上一答复中发布的文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    300A 是直流。

    未使用散热器和风扇。

    施加电源后、分流电阻器会立即变热至超过150度。