This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC662:供应持久性声明

Guru**** 2930130 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC662, LPC662, LMC6082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276510/lmc662-supply-longevity-statement

器件型号:LMC662
主题中讨论的其他器件: LPC662LMC6082

您好!

我希望更换 LPC662 SOIC8。  两个最接近的直接替换部件似乎是 LMC662和 LMC6082。

TI 是否有长寿命供应计划?  

TI 能否提供这2个器件的预期供货寿命?  我们正在寻找再至少10年生产的产品。

谢谢。

基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    LPC662 SOIC8的交叉参考可在以下列表中找到。

     

    https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=LPC662

     似乎两个最接近的直接可更换器件是 LMC662和 LMC6082。
    Unknown 说:
    TI 能否提供这两个器件的预期使用寿命?  我们正在寻找再生产10年的产品。[/报价]

    关于未来10年两款运算放大器的供应需求、我需要向营销团队索取这些信息。 我不具备该信息、并且目前这两个器件都处于激活状态。 我会告诉你。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好  

    LMC662和 LMC6082均享有良好的收入流、是各个细分市场众多客户中相当成熟的部件。 因此,我们不打算将它们过时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你。  我们是否有可能就这两个器件中的一个或两个器件获得 TI 更强有力的承诺或声明?  我们的政策是、在可能的情况下、仅在器件设计中由供应商承诺使用寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert  

    以下是 TI 关于停产产品的政策。 使用的是哪些特定封装标识符?  

    www.ti.com/.../product-life-cycle.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供政策。  我对这两种器件的 SOIC8 (SOIC (D))封装都感兴趣。  这两款器件自1998年 LMC662和2000年 LMC6082开始量产、后者已耗尽典型的产品生命周期。  

    我们能不能再就这2款特定器件发表意见、至少在10年内?

    谢谢。

    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特  

    我可以确认,AIMX/NOBP 将继续生产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。  您能否评论一下我们可以期待它继续生产多长时间?

    谢谢。

    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

     您能否评论我们可以期待它继续生产多长时间?

    正如 Soufiane 所指出的、LMC662和 LMC6082不久将不会过时。 您不应该担心该器件上的供应情况。  

    我可以确认 AIMX/NOBP 将继续生产。  
    [报价 userid="92910" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276510/lmc662-supply-longevity-statement/4837727 #4837727"] LMC662和 LMC6082均享有良好的收入流,并且是各个细分市场中许多客户之间相当成熟的部分。 因此,我们不打算将它们过时。  [/报价]

    Soufiane 是我们的 PRAMPS 高级营销工程师,这里是他的意思。 我知道从 TI 网上商店一看、可能会产生混淆。  有时、TI E-store 的网页或目录不会 定期更新和/或更新、因此可能会造成 目录中特定的运算放大器模型即将过时的虚假外观。    

    以下是器件的 TI 网上商店库存链接。 最近、我们正在重新组织一些制造类型的运算放大器零件、因此您会收到一些最后可采购期限的请求、但这只会发生在某些选定的器件型号上。 例如、LMC662AIMX/NOPB、SOIC (D) 8封装肯定会保持不变、随着我们将逐步淘汰某些老旧、过时或要求更低的运算放大器器件、其库存将进一步增加。   

    https://www.ti.com/product/LMC662#order-quality

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    谢谢你。  从今天起、我希望在#年内做出某种类型的承诺、然后再考虑将其用于 EOL。  对我们来说、将新零件纳入现有设计是一项巨大的投资、而且零件寿命只有几年是不可容忍的。  我希望您能理解。  

    在 TI 考虑 EOL 之前、是否有可能获得器件预计的最少年数?

    谢谢。

    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、目前、我们无法为您提供多年的承诺。 我可以告诉大家的是、这些器件是我们拥有数千家客户的产品系列中最受欢迎的器件、因此我不认为它们会在未来十年中过时。 但是、这并不意味着以任何方式、形状或形式提供保证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的保证。  我们将着手验证这些器件。  

    谢谢。

    基思