This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6171:关于 LM6171BIMX/NOPB 和 LM6171AIMX/NOPB 之间的差异

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276707/lm6171-about-the-difference-between-lm6171bimx-nopb-and-lm6171aimx-nopb

器件型号:LM6171

您好、TI 团队、

LM6171BIMX/NOPB 已停产、建议将 LM6171AIMX/NOPB 作为替代器件。

LM6171AIMX/NOPB 的电气特性为高等级。

LM6171BIMX/NOPB 和 LM6171AIMX/NOPB 是否使用相同的芯片?
如果您正在使用它、您是否通过测试对它进行筛选?
此外、为什么即使此次停产了生产、仍继续生产上等零件、因为此零件是基本零件? 如果是、LM6171BIMX/NOPB 是否会供消费者使用、LM6171AIMX/NOPB 是否会供工业使用?

谢谢、此致、

小野明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    我可以发送一封私人消息、介绍有关此设备的问题。 如果您还有任何其他问题、可以直接通过私人聊天提出。

    此致、

    伊格纳西奥