Other Parts Discussed in Thread: INA225
当电流较低时、INA225显示增益为非线性。 我们已按照设计将增益设置为100。 但在电流较低时看到增益较低。 请在下面找到测试数据。
R SENSE = 20毫欧
VOUT 是在数据表中看到的 INA225输出
可以看出、当感测电流为241mA 时、增益仅为39、仅当感测电流为624mA 时、增益才接近100。 这种行为的原因可能是什么?
测试数据
| 输出电压(V) | I SENSE (A) | R 传感 | 计算得出的增益 |
| 0.187 | 0.241 | 0.02 | 39 |
| 0.378 | 0.333 | 0.02 | 57 |
| 0.597 | 0.437 | 0.02 | 68 |
| 0.907 | 0.533 | 0.02 | 85 |
| 1.233 | 0.624 | 0.02 | 99 |
| 1.276 | 0.651 | 0.02 | 98 |
| 1.297 | 0.661 | 0.02 | 98 |
| 1.292 | 0.661 | 0.02 | 98 |
原理图