This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:这是 MPY634KP 的预期行为吗?我是否遗漏了某些信息?

Guru**** 2813505 points

Other Parts Discussed in Thread: MPY634, OPA564, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274544/mpy634-is-this-an-expected-behavior-of-mpy634kp-or-am-i-missing-something

器件型号:MPY634
主题中讨论的其他器件: OPA564TINA-TI

您好、我使用 MPY634作为 DAC 输出的信号调节。

我在基本倍频器连接中使用的是 MPY634、如数据表所示。 我连接了 X1、Y1和 Z2、每个都连接到自己的 DAC 输出、而 X2和 Y2连接到 GND。 然后、MPY634的输出连接至 OPA564、而 OPA564的输出连接至负载。

通常、主 DAC 的输出流经 X1进入 OPA564、最后进入负载。 我进行了 测量测试、扫描了施加到120 Ω 的电压。从-10V 扫描到10V、阶跃为0.5V。 如下所示、I 从将 DAC 的输出(x)映射到 OPA564的输出(y)的测量结果推导出线性传递函数。

Y=MX+C

为了实现所需的 M=1和 C=0、我使用次级 DAC 修改 Y1和 Z2电压以调整系统。  I 将 Y1降低到大约200mV、重新执行测量测试、并获得相同的传递函数(相同的 M 和 C)。 然后、我将 Y1降低了另200mV 并重新执行测量测试、但仍然获得了相同的传递函数。 我执行此操作数次、直到 Y1比其初始值低1V (在任何降压之前)。 只有这样、传递函数(M 的值)才会改变。 问题在于 M 跳变值太大、因为它比初始值低1V。

MPY634输出似乎不响应 Y1的200mV 变化。 这是预期行为、还是漏掉了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andi:  

    [quote userid="578107" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274544/mpy634-is-this-an-expected-behavior-of-mpy634kp-or-am-i-missing-something 似乎 MPY634输出不会响应 Y1的200mV 变化。 这是预期行为,还是缺少某些内容?

    随附的是简化的 MPY634仿真(基元 pspice 模型)。 在示例中、Vx * Vy/SF 处于100kHz、其中 SF=10。

    e2e.ti.com/.../MPY634-Multiplication-SF10-100kHz-09262023.TSC

    您观察到的是真实的。 您需要最大限度地提高输入电压以降低%error。 您可以使用 SF 因子将乘法器输出处的乘积除以。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    感谢您的回答。

    在我的应用中、Y1 (在本例中为 Vy)和 Z2的输入是恒定的、 它们的 值在我的器件上电期间设置。 只有 X1通过应用程序进行更改。 此外、我将 SF 引脚保持悬空、因此 SF = 10。

    Unknown 说:
    i 将 Y1降低到大约200mV、重新执行测量测试、并获得相同的传递函数(相同的 M 和 C)。 然后、我将 Y1降低了另200mV 并重新执行测量测试、但仍然获得了相同的传递函数。 我执行此操作数次、直到 Y1比其初始值低1V (在任何降压之前)。 只有这样、传递函数(M 的值)才会改变。 问题是 M 跳变值太大、因为它比初始值低1V。[/引号]

    那么、在总误差为2%的情况下、这是否是预期的行为?

    另外、实际上我很难找到总体误差的含义。 我想解释一下该规格是什么意思吗? 计算的输出值和实际输出值之间是否存在误差?

    我期待您的回答。

    此致!

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andi:  

    我在尝试通过仿真了解您的测试条件。 虽然仿真非常简单、但应该能够执行乘法。  

    MPY634中有哪些电源轨? 在这种情况下、您的设置需要+/- 15Vdc 的双电源轨。  

    Y1的工作频率是多少?  

    [quote userid="578107" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274544/mpy634-is-this-an-expected-behavior-of-mpy634kp-or-am-i-missing-something 通过使用辅助 DAC 修改 Y1和 Z2电压、调整了系统、以实现所需的 M=1和 C=0。  [/报价]

    看起来您正在使用直流乘法、其中 M=1、C = 0 -> y=x 是传递函数。  

    根据您的设置说明、以下是仿真结果。 如果我的理解有误、请提供电路原理图。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的快速响应。

    您的 MPY634电源轨是什么? 在这种情况下、您的设置需要+/- 15Vdc 的双电源轨。  [/报价]

    我将电源轨设置为±12V。除了最大输出范围外、这是否会影响性能?

    Y1的工作频率是多少?  [/报价]

    Y1 是恒定的直流。

    看起来您是在使用直流乘法时,其中 M=1和 C=0 --> y=x 是传递函数。  [/报价]

    是的、我尝试进行直流乘法。

    根据您的设置说明,下面是仿真结果。 如果我的理解有误、请提供电路原理图。  [/报价]

    除了我使用的±12V 电源轨之外、您的设置似乎正确、并且不断变化的信号被输入到 X1 (而在您的原理图中是 Y1)。 我尝试自行运行仿真、但在尝试运行瞬态分析时不断收到此错误。

    此致!

    安迪

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andi:

    根据您的电路描述、电路应该可以工作。 附加的是电路的直流乘法。  

    e2e.ti.com/.../MPY634-Multiplication-SF10-DC-09272023.TSC

    我正尝试自行运行仿真,但我在尝试运行瞬态分析时一直收到此错误。

    我不确定您会如何得到误差。 请单击以下链接查看我们的 TINA-TI 仿真器培训视频。 这里有多个简短的视频培训夹、可帮助您熟悉 Tina 仿真器。  

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp

    如果仍有问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    "对不起,我也没想到会被你撞见的。"

    我尚未获得教程、但我会尽快检查。  

    但是、我已经与系统分别测试了 MPY634。 我使用了±12V 电源、并仿真了对其中一个输入的电压扫描、而其他输入保持不变。  我向 X1馈入恒定500mV 电压、将 Z2连接至 GND、并在 Y1上从5V 至9.5V 进行扫描。 尽管我由于忘记记录而无法向您展示测试结果、但由于我使用±12V 电源而不是 ±15V 电源、因此输出受到限制。

    那么、我似乎发现了该问题以及如何解决该问题。

    感谢您的帮助。

    此致!

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andi:  

    太棒了!

    如果您有其他问题、请随时联系我们。  

    此致!

    雷蒙德